This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 RFoutA 的非理想 2.5GHz 输出

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547768/lmx2594-non-ideal-2-5-ghz-output-from-lmx2594-rfouta

部件号:LMX2594


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在配置两个 LMX2594 芯片、两个 RFoutA 输出均设置为 2.5GHz 。 示波器测量的时钟波形如图 1 所示:C2(粉色)和 C3(蓝色)。 可以看出、波形严重失真并且不理想。 我们怀疑这可能与使用 FR-4 作为 PCB 材料有关。

图 1.

您能否说明这种波形失真是否确实是由 FR-4 基板引起的? 还是我们应该考虑其他可能的影响因素?

此致、

Wenjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjing、

    您的范围是 50Ω 吗?

    LMX2594 的输出驱动器为差分输出、在测量_P 引脚时、是否端接了_M 引脚?

    下面是来自评估板的波形。

    假设布线为 50Ω、FR4 在 2.5GHz 下很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我的示波器是 Teledyne LeCroy LabMaster 10-36Zi-A(36GHz 带宽、80Gs/s 采样率)  、其默认输入阻抗为 50Ω 。C2(粉色)和 C3(蓝色)中显示的波形是使用差分探头测量的两个单独 LMX2594 芯片的差分 RFoutA 输出。 PCB 布线采用 100Ω 差分阻抗设计。

    此致、

    Wenjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjing、

    您在哪里进行调查? 通常、我们会在接收端探测信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我确实在接收端探测了信号。
    有趣的是、我注意到当我意外地将频率增加到 4.093GHz 时、时钟波形看起来更干净、如图 1 所示。


    您是否知道为什么会发生这种情况?

    此致、
    Wenjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjing、

    这可能是由于布局、信号反射导致失真、PCB 布线和元件放置可能不可取、因此在特定频率下会产生更大的信号反射。