This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:频率要求确认

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SEP, LMK04832, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1548275/lmk04832-sep-frequencies-requirement-confirmation

器件型号:LMK04832-SEP
《主题》中讨论的其他器件: LMK04832LMK04832-SP

工具/软件:

您好、  

我是 iWave Global 的 Dinesh。  我们正在为我们的项目寻找航天级振荡器。 我遇到了 TI 站点中的航天级振荡器。 我需要与您确认我们的频率要求。 请确认。

频率要求:
148.50MHz - LVDS
200MHz -LVDS
24MHz - LVCMOS
25MHz - LVCMOS

期待我们的回应。

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04832-SEP 是锁相环、标称需要基准振荡器输入、而不是您需要的 XO 或等效器件。 目前、TI 没有任何航天级振荡器、我们只有需要一些基准振荡器输入的 PLL。

    此外、LMK04832-SEP 具有一个通用时钟分配路径频率、这是所有输出分频器的源、所有输出分频器仅为整数分频。 所需输出的最小公倍数为 59.4GHz。 支持的最大时钟分配路径频率为 3.255GHz。 没有 LMK04832-SEP 的配置、它可以同时支持所有必需的输出频率。 请求频率所需的最低 LMK04832-SEP 数量是两个:一个可以从 3GHz VCO 生成 200MHz、24MHz 和 25MHz、另一个可以从 2970MHz 生成 148.5MHz (20 分频 — 还有其他选项,但这个选项提供了参考频率的最佳选择)。 至少还需要一个基准振荡器输入、但它可能是 10MHz 或 100MHz 等标准输入。 该基准可以从第一个器件的 OSCin 级联到 OSCout、再级联到第二个器件的 OSCin、这样应用只需一个基准振荡器即可生成全部四个频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LMK04832 的“Frequency Planner(频率规划器)“部分、我无法以格式选择 CMOS。 我需要生成 CMOS 以满足我的输出要求。 您能否检查并确认这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    在时钟输出柔性页面中更改输出格式。

    请注意、并非所有输出都支持 LVCMOS 输出。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我已经在时钟输出页面中更改了输出格式、但在频率规划器页面中、CMOS 选项不存在。 我也查看了“评估套件用户手册“。 在该频率规划器部分中不存在。 我随函附上了屏幕截图。 请检查并告知我们。 期待我们的回应。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  
    是的、但您不需要在计划器中添加 CMOS 选项。  
    计划者的主要目的是确保您的频率计划可以生成。  
    确保您可以输出所需的频率、例如在我的案例中:  

    我看到 3GHz VCO 是  此频率计划的一种可能解决方案并加载配置。  

    我看到了正确的频率。  

    我现在可以进入每个 CLKoutx_FMT 以更改输出格式。  

    这是寄存器控制的。 如果我们连接了器件、编辑这些字段会直接更改寄存器。 它通过 SPI 有效地写入寄存器。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您提供的信息。  

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以建议使用与 LMK04832 具有相同封装和尺寸的军用级和汽车级器件?

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我在 VCO1 中提供 3000MHz、则 PLL2 不会锁定。 因此是否有任何问题? 请检查并确认。 附加了屏幕截图以供参考。 期待我们的回应。



    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  
    PLL2 未锁定为 N/R 值* PFD! = VCO 频率 (3GHz)  

    VCO 之间存在数学关系、在本例中实际上是 PFD。  

    在本例中、122.88MHz PFD 频率、总 N 分频器(考虑预分频器)为 24。  

    122.88MHz * 24 = 2949.12MHz  

    请上传您的输入时钟和所需输出的时钟树。  

    我看到您上传了此内容、但如果有更改、请将其包含在时钟树中。  

    正如 Derek 提到的、该频率计划特别不能由 LMK04832-SP 生成、因为 VCO 范围仅限于 2440MHz 至 3255MHz。  
    确保您所需输出频率的 LCM 低于 LMK04832-SP 的 VCO 覆盖范围。

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    请查找频率要求、根据此要求、请提供锁定 PLL2 的解决方案。

    频率要求:  
    200MHz - LVDS
    100MHz - LVDS
    25MHz - LVCMOS
    24MHz - LVCMOS

    期待我们的回应。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinseh:  
    您的参考时钟是什么?这是 VCXO、XO 等吗?  
    您计划进行抖动消除还是基准时钟纯净、并且只希望在有效充当时钟发生器的单环路(仅 PLL2)模式下运行?  

    我创建了一个配置,假定一个 100MHz 输入与 LMK04832 在单循环模式下运行。  e2e.ti.com/.../100MHz In_5F00_SingleLoop_5F00_200_5F00_100_5F00_25_5F00_OUT.tcs 24MHz

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    来自 XO 的 100MHz = REFCLK/REFCLK 125MHz。

    寻找单环路模式。

    附加的时钟文件看起来符合我们的要求。 谢谢您的提问。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  
    如果使用 100MHz XO — 配置文件适当。  
    我现在将关闭此主题 — 如果您有任何其他问题,请再次联系。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您提供的信息。

    此致、
    Dinesh