Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SEP, LMK04832, LMK04832-SP
《主题》中讨论的其他器件: LMK04832、 LMK04832-SP
工具/软件:
您好、
我是 iWave Global 的 Dinesh。 我们正在为我们的项目寻找航天级振荡器。 我遇到了 TI 站点中的航天级振荡器。 我需要与您确认我们的频率要求。 请确认。
期待我们的回应。
此致、
Dinesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SEP, LMK04832, LMK04832-SP
工具/软件:
您好、
我是 iWave Global 的 Dinesh。 我们正在为我们的项目寻找航天级振荡器。 我遇到了 TI 站点中的航天级振荡器。 我需要与您确认我们的频率要求。 请确认。
期待我们的回应。
此致、
Dinesh
LMK04832-SEP 是锁相环、标称需要基准振荡器输入、而不是您需要的 XO 或等效器件。 目前、TI 没有任何航天级振荡器、我们只有需要一些基准振荡器输入的 PLL。
此外、LMK04832-SEP 具有一个通用时钟分配路径频率、这是所有输出分频器的源、所有输出分频器仅为整数分频。 所需输出的最小公倍数为 59.4GHz。 支持的最大时钟分配路径频率为 3.255GHz。 没有 LMK04832-SEP 的配置、它可以同时支持所有必需的输出频率。 请求频率所需的最低 LMK04832-SEP 数量是两个:一个可以从 3GHz VCO 生成 200MHz、24MHz 和 25MHz、另一个可以从 2970MHz 生成 148.5MHz (20 分频 — 还有其他选项,但这个选项提供了参考频率的最佳选择)。 至少还需要一个基准振荡器输入、但它可能是 10MHz 或 100MHz 等标准输入。 该基准可以从第一个器件的 OSCin 级联到 OSCout、再级联到第二个器件的 OSCin、这样应用只需一个基准振荡器即可生成全部四个频率。
尊敬的 Dinesh:
是的、但您不需要在计划器中添加 CMOS 选项。
计划者的主要目的是确保您的频率计划可以生成。
确保您可以输出所需的频率、例如在我的案例中:

我看到 3GHz VCO 是 此频率计划的一种可能解决方案并加载配置。 
我看到了正确的频率。

我现在可以进入每个 CLKoutx_FMT 以更改输出格式。 
这是寄存器控制的。 如果我们连接了器件、编辑这些字段会直接更改寄存器。 它通过 SPI 有效地写入寄存器。
此致、
Vicente
尊敬的 Dinesh:
PLL2 未锁定为 N/R 值* PFD! = VCO 频率 (3GHz) 
VCO 之间存在数学关系、在本例中实际上是 PFD。

在本例中、122.88MHz PFD 频率、总 N 分频器(考虑预分频器)为 24。
122.88MHz * 24 = 2949.12MHz
请上传您的输入时钟和所需输出的时钟树。

我看到您上传了此内容、但如果有更改、请将其包含在时钟树中。
正如 Derek 提到的、该频率计划特别不能由 LMK04832-SP 生成、因为 VCO 范围仅限于 2440MHz 至 3255MHz。
确保您所需输出频率的 LCM 低于 LMK04832-SP 的 VCO 覆盖范围。
此致、
Vicente
尊敬的 Dinseh:
您的参考时钟是什么?这是 VCXO、XO 等吗?
您计划进行抖动消除还是基准时钟纯净、并且只希望在有效充当时钟发生器的单环路(仅 PLL2)模式下运行?
我创建了一个配置,假定一个 100MHz 输入与 LMK04832 在单循环模式下运行。 e2e.ti.com/.../100MHz In_5F00_SingleLoop_5F00_200_5F00_100_5F00_25_5F00_OUT.tcs 24MHz
此致、
Vicente