Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
工具/软件:
您好、
VCO 频率范围似乎与数据表上的范围不同。 例如、在 11150MHz 之后的 VCO 7 中、LD 故障概率非常高。 最好使用输出倍频器的频率高于此频率。 这是很常见吗?LMX2820 是否有问题?
VCO 的频率范围是否会逐样本变化? 我只有一个评估板、没有机会测试 多个 LMX2820。
您是否对 VCO 频率范围有任何更新或建议?
此致、
Turker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
工具/软件:
您好、
VCO 频率范围似乎与数据表上的范围不同。 例如、在 11150MHz 之后的 VCO 7 中、LD 故障概率非常高。 最好使用输出倍频器的频率高于此频率。 这是很常见吗?LMX2820 是否有问题?
VCO 的频率范围是否会逐样本变化? 我只有一个评估板、没有机会测试 多个 LMX2820。
您是否对 VCO 频率范围有任何更新或建议?
此致、
Turker
您好:
感谢您的快速答复。
我们正在使用带有自己测试脚本的评估板、频率间隔为 5650MHz 至 11300MHz(多路复用器输出为 VCO 输出)。 我们都尝试了即时校准模式和无辅助模式。 我们 始终使用双缓冲。
测试设置包括数据表中的 VCO 频段。 通过遵守频率分辨率 (ref = 100MHz、OSC_X 有效、分数分频器为 200、分辨率为 1MHz)、在随机生成的频率内和频带之间调换频率。 测试脚本会更改频率并控制频谱分析仪以测量稳定时间。 最后我们有一个 3D 条形图:初始频率与最终频率与稳定时间。
当最终频率高于大约 1150MHz 时、锁定检测很少成功。
今天、我从一位同事那里借用了另一个评估板。 这次、当我们使用无辅助设置时、LD 成功达到 11300MHz。 但是、当我们使用即时校准设置时、高于 11120MHz 的频率主要是有问题的、LD 会发生故障。
如您所建议的、 我 与 TICSPro 一起进行了测试、看看会发生什么。 我测试了初始 EVM。
序列:
打开电源、为 EVM 通电
打开 TICSPro 并点击“EVM Default Mode“
将 frequency 更改为 11140MHz、然后按 ENTER 键
按 Ctrl+L 写入所有寄存器
LD 发生故障、频谱分析仪在 11365MHz 处显示信号、其中旁瓣出现。 最接近的旁瓣比峰值低 30dB、约为 0dBm。
下面给出了从 TICSPro 导出的寄存器值:
R122 0x7A0000
R121 0x790000
R120 0x780000
R119 0x770000
R118 0x760000
R117 0x750000
R116 0x740000
R115 0x730000
R114 0x720000
R113 0x710000
R112 0x70FFFF
R111 0x6F0000
R110 0x6E001F
R109 0x6D0000
R108 0x6C0000
R107 0x6B0000
R106 0x6A0000
R105 0x69000A
R104 0x680014
R103 0x670014
R102 0x660028
R101 0x6503E8
R100 0x640533
R99 0x6319B9
R98 0x621C80
R97 0x610000
R96 0x6017F8
R95 0x5F0000
R94 0x5E0000
R93 0x5D1000
R92 0x5C0000
R91 0x5B0000
R90 0x5A0000
R89 0x590000
R88 0x5803FF
R87 0x57FF00
R86 0x560040
R85 0x550000
R84 0x540040
R83 0x530F00
R82 0x520000
R81 0x510000
R80 0x5001C0
R79 0x4F011E
R78 0x4E0001
R77 0x4D0608
R76 0x4C0000
R75 0x4B0000
R74 0x4A0000
R73 0x490000
R72 0x480000
R71 0x470000
R70 0x46000E
R69 0x450011
R68 0x440020
R67 0x431000
R66 0x42003F
R65 0x410000
R64 0x400080
R63 0x3FC350
R62 0x3E0000
R61 0x3D03E8
R60 0x3C01F4
R59 0x3B1388
R58 0x3A0000
R57 0x390001
R56 0x380001
R55 0x370002
R54 0x360000
R53 0x350000
R52 0x340000
R51 0x33203F
R50 0x320080
R49 0x310000
R48 0x304180
R47 0x2F0300
R46 0x2E0300
R45 0x2D3333
R44 0x2CB333
R43 0x2B02BC
R42 0x2A0000
R41 0x290000
R40 0x280000
R39 0x2703E8
R38 0x260000
R37 0x250500
R36 0x240037
R35 0x233100
R34 0x220010
R33 0x210000
R32 0x201001
R31 0x1F0401
R30 0x1EB18C
R29 0x1D318C
R28 0x1C0639
R27 0x1B8001
R26 0x1A0DB0
R25 0x190624
R24 0x180E34
R23 0x171102
R22 0x16E2BF
R21 0x151C64
R20 0x14272C
R19 0x132120
R18 0x120000
R17 0x1115C0
R16 0x10171C
R15 0x0F2001
R14 0x0E3001
R13 0x0D0038
R12 0x0C0408
R11 0x0B0612
R10 0x0A0000
R9 0x090005
R8 0x08C802
R7 0x070000
R6 0x060A43
R5 0x050032
R4 0x044204
R3 0x030041
R2 0x0281F4
R1 0x0157A0
R0 0x006470
此致
尊敬的 Noel:
100MHz 由 VCXO 馈送、近似压摆率为 1V/ns。 VPP 约为 3V。 我又说了一句。 问题不出在振荡器输入端。 然后、 我决定更改 评估板中的 LMX2820。 现在、我有两个评估板。 它们都使用评估软件和我的软件成功锁定至 11300MHz。 但是、正如我在之前的文章中所说、当我们尝试 InstantCal 时、它无法在整个 VCO 范围内使用。 现在、我将在没有辅助的情况下使用、没有 InstantCal。
如果您对 VCO7 结束时的即时校准问题有任何想法、我将等待您的答复。 在 论坛帖子中、我遇到过一些帖子、这些帖子表明使用 VCO 倍频器可能会导致 LD 错误增加。 我的设置和这些帖子中的错误是否相互关联?
如果 InstantCal 功能在我的设置中正常工作、我可以考虑在其他需要快速频率调优的项目中使用它。 到目前为止、您的帮助非常有用。
感谢您到目前为止的帮助和您未来的帮助。
此致
您好:Turker、
以下是在不使用 VCO 倍频器的情况下完成 InstCal 校准的过程。
TICS Pro 设置:


1.选择 EVM 默认模式
2.点击此按钮刷新 GUI
3.将 VCO 频率更改为 5650MHz
4.取消选中这些位
5.启用双缓冲位
编程:
6. VCC 为 EVM 上电
7.向 OSCin 提供 100MHz 信号
8.对所有寄存器进行编程(Ctrl+L 或 USB 通信->写入所有寄存器)
9. EVM 应锁定到 5650MHz、LD LED 应亮起
InstCal 校准:

10.检查 INSTCAL_EN
11.点击一次校准 VCO 按钮(LD LED 将熄灭)
12.取消选中 FCAL_EN(LD LED 将亮起,校准完成)
要更改频率、请执行以下操作:

13.更改 VCO 频率
14.点击一次校准 VCO 按钮(它应该锁定到新的频率)