This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:VCO 频率范围

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552204/lmx2820-vco-frequency-ranges

器件型号:LMX2820


工具/软件:

您好、

VCO 频率范围似乎与数据表上的范围不同。 例如、在 11150MHz 之后的 VCO 7 中、LD 故障概率非常高。 最好使用输出倍频器的频率高于此频率。 这是很常见吗?LMX2820 是否有问题?

VCO 的频率范围是否会逐样本变化? 我只有一个评估板、没有机会测试 多个 LMX2820。

您是否对 VCO 频率范围有任何更新或建议?

此致、

Turker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Turker、

    我从未见过这种情况、也没有收到其他客户的类似报告。  

    是否在 TICS Pro 中使用 EVM 默认模式配置开始使用?

    确保在更改 VCO 频率后点击 Calibrate VCO 按钮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速答复。

    我们正在使用带有自己测试脚本的评估板、频率间隔为 5650MHz 至 11300MHz(多路复用器输出为 VCO 输出)。 我们都尝试了即时校准模式和无辅助模式。  我们 始终使用双缓冲。  

    测试设置包括数据表中的 VCO 频段。   通过遵守频率分辨率 (ref = 100MHz、OSC_X 有效、分数分频器为 200、分辨率为 1MHz)、在随机生成的频率内和频带之间调换频率。 测试脚本会更改频率并控制频谱分析仪以测量稳定时间。 最后我们有一个 3D 条形图:初始频率与最终频率与稳定时间。

    当最终频率高于大约 1150MHz 时、锁定检测很少成功。

    今天、我从一位同事那里借用了另一个评估板。 这次、当我们使用无辅助设置时、LD 成功达到 11300MHz。 但是、当我们使用即时校准设置时、高于 11120MHz 的频率主要是有问题的、LD 会发生故障。

    如您所建议的、 我 与 TICSPro 一起进行了测试、看看会发生什么。 我测试了初始 EVM。

    序列:

    打开电源、为 EVM 通电

    打开 TICSPro 并点击“EVM Default Mode“

    将 frequency 更改为 11140MHz、然后按 ENTER 键

    按 Ctrl+L 写入所有寄存器

    LD 发生故障、频谱分析仪在 11365MHz 处显示信号、其中旁瓣出现。 最接近的旁瓣比峰值低 30dB、约为 0dBm。

    下面给出了从 TICSPro 导出的寄存器值:


    R122 0x7A0000
    R121 0x790000
    R120 0x780000
    R119 0x770000
    R118 0x760000
    R117 0x750000
    R116 0x740000
    R115 0x730000
    R114 0x720000
    R113 0x710000
    R112 0x70FFFF
    R111 0x6F0000
    R110 0x6E001F
    R109 0x6D0000
    R108 0x6C0000
    R107 0x6B0000
    R106 0x6A0000
    R105 0x69000A
    R104 0x680014
    R103 0x670014
    R102 0x660028
    R101 0x6503E8
    R100 0x640533
    R99 0x6319B9
    R98 0x621C80
    R97 0x610000
    R96 0x6017F8
    R95 0x5F0000
    R94 0x5E0000
    R93 0x5D1000
    R92 0x5C0000
    R91 0x5B0000
    R90 0x5A0000
    R89 0x590000
    R88 0x5803FF
    R87 0x57FF00
    R86 0x560040
    R85 0x550000
    R84 0x540040
    R83 0x530F00
    R82 0x520000
    R81 0x510000
    R80 0x5001C0
    R79 0x4F011E
    R78 0x4E0001
    R77 0x4D0608
    R76 0x4C0000
    R75 0x4B0000
    R74 0x4A0000
    R73 0x490000
    R72 0x480000
    R71 0x470000
    R70 0x46000E
    R69 0x450011
    R68 0x440020
    R67 0x431000
    R66 0x42003F
    R65 0x410000
    R64 0x400080
    R63 0x3FC350
    R62 0x3E0000
    R61 0x3D03E8
    R60 0x3C01F4
    R59 0x3B1388
    R58 0x3A0000
    R57 0x390001
    R56 0x380001
    R55 0x370002
    R54 0x360000
    R53 0x350000
    R52 0x340000
    R51 0x33203F
    R50 0x320080
    R49 0x310000
    R48 0x304180
    R47 0x2F0300
    R46 0x2E0300
    R45 0x2D3333
    R44 0x2CB333
    R43 0x2B02BC
    R42 0x2A0000
    R41 0x290000
    R40 0x280000
    R39 0x2703E8
    R38 0x260000
    R37 0x250500
    R36 0x240037
    R35 0x233100
    R34 0x220010
    R33 0x210000
    R32 0x201001
    R31 0x1F0401
    R30 0x1EB18C
    R29 0x1D318C
    R28 0x1C0639
    R27 0x1B8001
    R26 0x1A0DB0
    R25 0x190624
    R24 0x180E34
    R23 0x171102
    R22 0x16E2BF
    R21 0x151C64
    R20 0x14272C
    R19 0x132120
    R18 0x120000
    R17 0x1115C0
    R16 0x10171C
    R15 0x0F2001
    R14 0x0E3001
    R13 0x0D0038
    R12 0x0C0408
    R11 0x0B0612
    R10 0x0A0000
    R9 0x090005
    R8 0x08C802
    R7 0x070000
    R6 0x060A43
    R5 0x050032
    R4 0x044204
    R3 0x030041
    R2 0x0281F4
    R1 0x0157A0
    R0 0x006470

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Turker、

    使用您的配置锁定评估板没有问题。 我也没有 InstCal 将器件锁定到 11.3GHz 的问题。  

    您使用了哪种时钟源? 我使用来自信号发生器的 100MHz 0dBm(还尝试了–10dBm 和 10dBm)信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    100MHz 由 VCXO 馈送、近似压摆率为 1V/ns。 VPP 约为 3V。 我又说了一句。 问题不出在振荡器输入端。 然后、 我决定更改  评估板中的 LMX2820。 现在、我有两个评估板。 它们都使用评估软件和我的软件成功锁定至 11300MHz。 但是、正如我在之前的文章中所说、当我们尝试 InstantCal 时、它无法在整个 VCO 范围内使用。 现在、我将在没有辅助的情况下使用、没有 InstantCal。

    如果您对 VCO7 结束时的即时校准问题有任何想法、我将等待您的答复。 在 论坛帖子中、我遇到过一些帖子、这些帖子表明使用 VCO 倍频器可能会导致 LD 错误增加。 我的设置和这些帖子中的错误是否相互关联?

    如果 InstantCal 功能在我的设置中正常工作、我可以考虑在其他需要快速频率调优的项目中使用它。 到目前为止、您的帮助非常有用。  
    感谢您到目前为止的帮助和您未来的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Turker、

    以下是在不使用 VCO 倍频器的情况下完成 InstCal 校准的过程。

    TICS Pro 设置:

    1.选择 EVM 默认模式

    2.点击此按钮刷新 GUI

    3.将 VCO 频率更改为 5650MHz

    4.取消选中这些位

    5.启用双缓冲位

    编程:

    6. VCC 为 EVM 上电

    7.向 OSCin 提供 100MHz 信号

    8.对所有寄存器进行编程(Ctrl+L 或 USB 通信->写入所有寄存器)

    9. EVM 应锁定到 5650MHz、LD LED 应亮起

    InstCal 校准:

    10.检查 INSTCAL_EN

    11.点击一次校准 VCO 按钮(LD LED 将熄灭)

    12.取消选中 FCAL_EN(LD LED 将亮起,校准完成)

    要更改频率、请执行以下操作:

    13.更改 VCO 频率

    14.点击一次校准 VCO 按钮(它应该锁定到新的频率)