This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:上拉电阻器上的电流和功率

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1549895/lmx2615-sp-current-and-power-across-pull-up-resistor

器件型号:LMX2615-SP


工具/软件:

您好、

我们对输出 2.5GHz 时钟的 LMX 使用电阻器上拉配置。 我们当前将 OUTx_PWR 设置为 63。 我们在输出端使用的电阻器为 50 Ω、1206 尺寸、250mW 电阻器。

我们会遇到这些上拉电阻器的降额问题。 在我们的降额规格下、这些电阻器的功率不能超过 119mW。 我们对这些上拉电阻使用专用的 3.3V 电压轨、但在最坏的情况下、电压轨可以高达 3.5V。 如果我们假设占空比为 (3.5V^2)/50 Ω* 50%这一最坏情况、则可以通过这些电阻获得 123mW 的功率。

如果有办法更好地了解内部使用的晶体管、以及我们可以预期晶体管上的电流? 我假设在 2.5GHz 下、当晶体管闭合时、我们实际上并不会一直拉至地、但我需要一些电路或计算方法、可以使用来更好地仿真这些电阻器的实际功率。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agoj:

    我们将收集一些数据、并在本周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agoj:

    很抱歉迟到了。

    给定 2.5GHz 输出、功率设置= 63:

    两个上拉电阻器的总电流为:

    3.3V 时、54.57966mA

    3.5V 时、55.19375mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这是如何测量的? 我能否了解测试设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agoj:

    在 GUI 中 RFoutB 断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家、这对我很有帮助。 是否仍有必要了解有关组件内部开路集电极电路的更多信息。 比如它是什么类型的晶体管、或者有关该晶体管属性的任何细节? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agoj:

    我们通常不会透露任何设计信息,尤其是在公开论坛中。 如果有充分的理由获取这些信息、我们可以离线通话。 请联系我们的销售和支持团队。