Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594EVM工具/软件:
我联系您、因为我认为需要进行更换、因为 LMX2594EVM 电路板上已确认存在疑似缺陷。
查明的嫌犯如下。
根据 LMX2594EVM 用户指南进行设置和运行、但无法正常运行
片选信号保持低电平(正常运行需要高电平→低电平转换)
在偏置电平测量处、发现引脚 3 电压约为 0.28V(数据表上的正常工作电压约为 1.3V)
出于上述原因、电路板疑似有缺陷。
此外、我还在 reference.e2e.ti.com/.../_88BDC9B7_.pdf 中附上了 PPT、其中汇总了与 TI 工程师的对话内容和测量照片数据