This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:由于怀疑存在缺陷、我想请求更换。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1555984/lmx2594evm-i-would-like-to-request-an-exchange-due-to-the-suspicion-of-a-defect

器件型号:LMX2594EVM


工具/软件:

我联系您、因为我认为需要进行更换、因为 LMX2594EVM 电路板上已确认存在疑似缺陷。

查明的嫌犯如下。

根据 LMX2594EVM 用户指南进行设置和运行、但无法正常运行

片选信号保持低电平(正常运行需要高电平→低电平转换)

在偏置电平测量处、发现引脚 3 电压约为 0.28V(数据表上的正常工作电压约为 1.3V)

出于上述原因、电路板疑似有缺陷。

此外、我还在 reference.e2e.ti.com/.../_88BDC9B7_.pdf 中附上了 PPT、其中汇总了与 TI 工程师的对话内容和测量照片数据