This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:EPR 导出

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1554246/lmk05318b-epr-export

器件型号:LMK05318B


工具/软件:

尊敬的专家:

导出 EPR 文件时、我是否应该使用如下所示的按钮?

我在 TICS PRO 版本说明中看到、它建议使用寄存器编程序列导出。 您能否澄清一下这意味着什么?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    我可以在这里进一步解释。

    EPR 文件是我们创建的一种“自定义“文件类型。 它包含所需寄存器设置的 EEPROM 映射。 我们在数据表中输入了不建议使用 EPR 文件、因为 EPR 文件的内容在技术上可能随时会发生更改。 这是定制的、因此无论我们(TI/LMK05318B 团队)想要对其进行任何更改、我们在技术上都可以。 当然、我们不打算突然更改此文件、因为用户一直在使用它将其发送给合同制造商进行 EEPROM 编程。

    另一方面是寄存器编程序列 不能 因为它只是一个要按顺序写入的寄存器列表。 此文件类型没有什么独特之处。 寄存器或 EEPROM 编程序列也更容易理解。 EPR 文件还需要使用“SRAM 直接写入“方法来对 EEPROM 进行编程。 如果用户改用寄存器序列、则用户可以使用“REGCOMMIT"方法“方法或“SRAM 直接写入“来对 EEPROM 进行编程。

    如果仍不清楚、请告诉我!

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    在 TICS Pro v1.7.9.1 中、点击“Export EEPROM Map“按钮似乎会直接导出 EPR 文件、而无需选择格式。 使用此方法生成的 EPR 文件是否可用? 我们建议客户使用哪个文件进行预编程?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    “Export EEPROM Map“--> Export 一个.EPR 文件、它是 SRAM/EEPROM 映射(从当前 TCS 的寄存器设置到 EEPROM 空间中)。 除.EPR 文件之外、无法选择任何其他格式。

    “Export EEPROM Instructions“--> Export 一个包含 EEPROM 编程寄存器序列的.txt 文件。

    我建议客户使用“Export EEPROM Instructions“中的寄存器转储。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    这不是客户第一次使用 LMK05318B。 他们以前一直在使用 EPR 文件。 如果他们的工厂仍然更喜欢继续使用 EPR、或者该工具仅支持 EPR、那么可以使用该文件吗、正确的?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    是的、可以使用.EPR 文件。 我们保留了.EPR 文件格式,因为之前的客户要求 — 他们的合同制造商要求.EPR 作为他们的编程流程。

    此致、

    Jennifer