Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2594, LMX2572, LMK6C
主题中讨论的其他器件: LMX2594、 LMX2572
工具/软件:
我观察到了 PLLatinum Sim 系统不预测的杂散
有一些杂散找不到根本原因。 我在 PLLatinum Sim 进行了仿真、我使用了 TICS Pro 软件说相同的寄存器、但我收到了意外的结果。 例如、当我将 PLL 配置为输出频率 240.02MHz 时、会出现杂散 100kHz 远离载波频率、但 PLLatium 提示有 160kHz 时的初级分数杂散 如果启用了 MASH 时钟失真、则远离载波频率。
我的观察结果是、在 PLL 之后、在第二级、杂散出现在小数点之后设置的任何值的一半处。
例如、当设置为 240.02MHz 时、杂散会偏离 100kHz;当设置为 240.01MHz 时、杂散会偏离 50kHz、即偏离小数点后的值的 5 倍。
不过、每个频率下的情况都是相同的。 例如、在 210.01MHz 处、杂散偏离 100kHz、而在 215.01MHz 处、不会出现杂散。 220.01MHz 上出现了更严重的杂散。
我尝试过的
- 我试图看到不同输出频率的 PLLatium SIM 的显著差异,但我看不到任何。 只有小数 N-div 值发生变化时、215.01MHz 和 220.01MHz 的配置几乎相同。
- 我使用不同的 MASH 阶次、MASH 种子和不同的分数 N-div 值尝试了不同的寄存器配置。 都给出了相同的结果没有任何改变。 只有降低电荷泵电流才能将杂散电平提高 6dBc。
- 不同的 LMX2572LP 也获得了相同的结果。
感谢您的帮助。