This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关于 LMK04832(嵌套 0 延迟双循环模式)锁定过程

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552813/lmk04832-about-lmk04832-nested-0-delay-dual-loop-mode-locking-process

器件型号:LMK04832


工具/软件:

尊敬的、TI 团队:

我想了解嵌套 0 延迟双环路模式下 PLL1/2 的详细锁定过程。

PLL1/2 锁定需要多长时间(环路滤波器带宽如图所示)?

在锁定过程中、芯片是否有任何输出、输出分频器是否生效?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    很抱歉耽误你的时间。

    PLL1/2 的锁定过程取决于相位检测器和 PLLx_DLD_CNT 的相应值。  

    PLLx_DLD_CNT 是用户指定的数字、用于确定在器件将锁定检测置为有效之前必须检测到锁定的周期数。  

    最短锁定时间可通过 PLLx_DLD_CNT/相位检测器频率计算得出。

    您也可以在 Status_LD1 或 Status_LD2 引脚上输出锁定检测状态 — 这些是唯一可以指示锁定状态的输出。 即使 PLL 未锁定、输出分频器也会生效。

    谢谢、

    Michael