This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828B 定制电路板锁定问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1551517/lmk04828-lmk04828b-custom-board-locking-issue

器件型号:LMK04828


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我叫 Pavan、我们目前面临着在采用 LMK04828B 的定制电路板上实现 PLL 锁定的问题。 我们已经使用 上的 19.54MHz 输入开发了一个测试应用 CLK_IN2 。 我们使用的设置 带 CLK104 模块的 ZCU208 、输入被成功锁定、然后 STATUS_LD2 指示 LMK 的输出已锁定。

不过、当在上运行相同的应用时 定制板 、LMK 未锁定、并且两者都锁定 STATUS_LD1 和 STATUS_LD2 保持低电平、指示 PLL1 和 PLL2 未锁定。

以下是设计限制和我们的观察结果:

  1. 我们遵循与 CLK104 模块相同的 LMK04828B 原理图。 原始 CLK104 使用 160MHz VCXO (15PPM )、这是不可用的。 因此、我们将其替换为另一个  具有 50PPM 的 160MHz VCXO  稳定性。 所有其他原理图元件保持不变。

  2. 我们的定制板上、 CPOUT1 生成 1.65V 作为 VCXO 的控制电压。 不过、VCXO 需要 3.3V 控制电压 以太网端口。 为了解决这个问题、我们使用进行了测试 外部电平转换器 提升电压、但是 STATUS_LD1 和 STATUS_LD2 仍然保持低电平 — 表示 PLL 仍然未锁定。

  3. 我们怀疑问题可能是由引起的 VCXO 稳定性 (50PPM 与 15PPM ) 和/或 控制电压要求 。 原始 CLK104 VCXO 似乎 直接接受 1.65V。 我们还观察到 充电和放电行为 在 CPOUT1 上、表示 PLL 正在尝试调整 VCXO。 为了解决电压不兼容问题、我们计划使用  阈值为 1.65V 的比较器 VCXO。

  4. 我们考虑将 VCXO 替换为 A 较低的 PPM(例如<10PPM)  相同频率版本、以便匹配原始 CLK104 设计的性能。

我们还上传了定制原理图以及 CLK104 LMK 原理图以供参考。

请建议适当的解决方案或建议、以帮助解决此问题。

此致、
Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan,  
    很抱歉耽误你的时间、  
    PLL1 CPout 最大为 3.3V。  
    因此、问题不在于您使用的是电平转换器、PLL1 的目的是相应地调整 VCXO 的控制电压以使其保持中央。  
    通过利用电平转换器、控制电压现在基本是固定的。  

    是否尝试过没有电平转换器的情况?  
    环路滤波器是使用 PLLatinumSim 设计的吗?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vicente

    我在没有电平转换器的情况下使用、我们观察到我们使用晶体振荡器而不是 VCXO。 为此、我们需要使用具有 40PPM 的 VCXO (ABLJO-V-160.000MHZ)。 您能向我们推荐适合我们设计的款型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,  
    晶体振荡器 (XO) 是一种具有集成驱动器的固定晶体、可提供固定频率。  
    没有反馈机制。  

    A  电压受控 晶体振荡器 (VCXO) 是一种具有控制引脚 (VCNTRL) 的振荡器、该振荡器通过在引脚上具有电压来使用反馈、从而使 VCXO 保持中心位置(以适当的频率)。 电荷泵通过环路滤波器(该滤波器可以有效地将电流转换为控制引脚的电压,从而使 VCXO 保持在正确的中心频率。  

    VCXO 的调谐范围通常较窄、但尽管如此、电荷泵会绕过以解决 R 和 N 分频器之间的任何延迟、并输出与 PLL 内部 R 和 N 分频器之间的相位误差成正比的电流(变成电压)。  

    有关 PLL 理论和电荷泵的更多信息、我建议使用以下工具: 论文列表

    工作原理。  
    CVHD-952 是另一个选项。  
    如果您想要最好的、可以使用 Rakon VXXO、PN 1490U、  

    此致、  

    Vicente