This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:8 Ω 35W 单通道扬声器

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1551697/tas5805m-8-ohm-35w-single-channel-speaker

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5822M

工具/软件:

您好、

当前规格要求适用于 8 Ω、35W 单通道扬声器。

如果在 VPVDD = 20V 的单声道设计中使用 TAS5805M、数据表显示对于 4 Ω 负载、该器件可以支持 35W

对于 8 欧姆扬声器、它可以支持多少瓦?

另外、我可以询问 IC 本身在这种应用中是否需要散热?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PBTL 的主要优势是提高输出电流能力、因此 PBTL 的主要用例是使用较低的扬声器阻抗。 8 欧姆负载受电压限制的程度比此处的电流更严格。 您在 PBTL 模式下可能会看到 8 Ω 的输出功率增加、但我不相信太多、因此我们不采用该图。 您是否尝试达到某个特定规格 (8 Ω 35W RMS、PVDD = 20、1% THD)? 如果您 确认了规格、我可以在我这边测试、   也可以在这边使用 EVM 进行测试。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    当前规格为 (8 Ω、35W RMS、PVDD = 20V、1% THD) 现在、我们将根据此规范继续进行设计。 客户未来的任何更改将会相应地执行。

    您能否帮助测试 8 Ω 扬声器在 PBTL 模式下能否实现 35W 功率?

    谢谢你。

    如果最终结果表明这不可行、我们将使用 TAS5822M 立体声 BTL 作为备份计划。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    在我的测试中、无法使用此用例 (8 Ω、35W RMS、PVDD = 20V、THD 为 1%)。 它受电压限制、因此输出端会产生削波结果。 要获得 8 欧姆规格的 35W RMS 1% THD、您需要增大 PVDD 电压。 TAS5822M 也会出现同样的规格。 尽管这些器件能够提供高 输出功率、但需要足够的电压、尤其是在阻抗较高的负载下。  

    在此处获取 EVM 是否会有所帮助? 最好使用扬声器进行设置并进行测试。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney、

    对于 35 W 扬声器部分、我们将与客户确认规格是否必须为 8 欧姆 35 W

    此外、我是否可以询问 Nvidia Jetson nano/NX 平台上的任何客户当前是否使用 TAS5805M 和 TAS5822M? 是否有相关的驱动程序可供我们使用?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我循环一下我们的固件团队进行评论。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器就在这里

    lpaa-android-drivers/tasdevice-linux-driver - Unnamed repository;编辑此文件“description"以“以命名存储库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding:

    谢谢你。

    Jeff