This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 SPI 配置:芯片选择行为

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1558668/lmx2594-lmx2594-spi-configuration-chip-select-behavior

部件号:LMX2594


工具/软件:

您好、

我们正在通过 SPI 配置 LMX2594、我对芯片选择 (CSB) 行为有疑问。 我们了解写入寄存器的配置顺序、但我们需要澄清一下、是否需要在每次寄存器写入之间切换芯片选择线路(升高和降低 CSB)、或者是否可以将 CSB 保持在低电平并在单个连续事务中发送所有寄存器配置数据。

您能否确认正确的方法? 如果对时间安排或具体要求有任何详细说明、将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

     每个寄存器 (Addr+Data) 写入都需要切换 CSB 引脚。