This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:电源去耦和滤波

Guru**** 2895590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1559915/cdcvf2505-power-decoupling-and-filtering

器件型号:CDCVF2505


工具/软件:

您好、

我正在设计 CDCVF2505PWR、我对电源的去耦和滤波有一些疑问。 我已经审阅过 AN: SCAA045,但我不知道 th 下面的过滤器是否仍然是值得推荐的,因为 AN 的日期是 2000 年:

在当前数据表中、建议的去耦如下、不带铁氧体:

我应该遵循什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望在较低频率下实现低开关、铁氧体磁珠肯定有助于实现隔离。  

    我们在电源中使用铁氧体磁珠的主要原因是为了防止噪声从输入/输出耦合到电源上。 此噪声会增加器件的抖动。

    鉴于这是一个基于 PLL 的时钟驱动器、我选择选项 1。  

    此致、  

    Vicente