This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:Status_LD 引脚的电流驱动能力

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1559842/lmk04828-current-driving-capacity-of-status_ld-pins

器件型号:LMK04828
主题: AFE7950EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、  

我们目前在设计中使用的是 LMK04828。  根据数据表中的数据、测试的电流值为 500uA、但这些都是测试条件、这些引脚的最大驱动电流是多少。  

DC150A_AFE7950EVM 设计使用相同的 LMK 器件并通过此引脚驱动 LED、您能提及此用例的驱动电流吗?  

我们还需要使用 LMK Status_LD 引脚控制 LED。  

此致、  

Garima R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字输出引脚是与 OSCout 的 LVCMOS 输出格式中使用的 50Ω 驱动器电路相同。 在输出合规性开始限制总电流之前、您通常可以拉出和灌入大约 30mA 的电流。 您可以将它们视为连接到 VCC 或 GND 的指定–50Ω 电阻器、以控制 LED。

    只有数据表编号才存在、因为未对数字输出性能进行实际表征。 测试电流和限制电压是从其他数据表继承而来的样板、并未应用太多内容。 在实践中、器件可能会看到这些电压几乎是测试电流的 10 倍。