Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828主题: AFE7950EVM 中讨论的其他器件
工具/软件:
TI 团队大家好、
我们目前在设计中使用的是 LMK04828。 根据数据表中的数据、测试的电流值为 500uA、但这些都是测试条件、这些引脚的最大驱动电流是多少。 
DC150A_AFE7950EVM 设计使用相同的 LMK 器件并通过此引脚驱动 LED、您能提及此用例的驱动电流吗?
我们还需要使用 LMK Status_LD 引脚控制 LED。
此致、
Garima R.