This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1108:LOS#不变为低电平

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552584/lmkdb1108-los-not-going-low

器件型号:LMKDB1108


工具/软件:

您好:  

我有一个使用 LMKDB1108 作为缓冲器和时钟监控器的设计。 时钟通过外部设备实现设计。 有一个板载微控制器负责配置 和控制缓冲器(除其他外)。  

从数据表中:  

8.3.2.3 PWRGD 置为有效
器件上电后、PWRGD 引脚第一次从低电平到高电平转换可能会在输入时钟运行时发生、
悬空、低电平/低电平或拉至 VDD。 仅当 PWRGD 引脚从低电平拉至时、上电序列才会启动
当输入时钟有效时为高电平。
如果在输入时钟无效时将 PWRGD 引脚从低电平拉至高电平、则不会执行上电序列
输出保持低电平/低电平。

我的问题是:  

 -在 上电序列完成之前,芯片响应 i2c 通信, LOS#报告有效时钟。  

-由于电缆被拔下、损坏或时钟未运行。 我不知道上电序列是否完成。  

-我看不到 LMKDB1108 中 记录的任何状态位表示 上电序列成功完成。  

-设计剂量没有任何其他时钟监控功能,我们正指望 LMKDB1108 提供此功能。   

因此、微控制器无法 区分 LMKDB1108 以良好的时钟启动而 LMKDB1108 无法完成上电序列的条件。  

我缺少什么吗?  

谢谢你

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高链接、  
    请参阅此主题。
    (+) LMKDB1120:在有效时钟信号之前 PWRGD 置为有效 — 时钟和计时论坛-时钟和计时 — TI E2E 支持论坛

    这非常误导性、在 CLKIN 可用之前导通器件就非常好。  
    您稍后可以使用 CLKIN、器件运行正常。  
    DS 将很快更新、以消除任何混淆。  

    此致、

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vicente、

    您稍后可以使用 CLKIN、器件运行正常。  [/报价]

    这种剂量与我的观察结果不符、但我会处理它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lincoln,  
    详细描述您的观察结果?  
    这是初始上电序列、还是在器件初始化后尝试从 PWRDWN 恢复时遇到问题?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路中、 PWRDWN 通过一个电阻拉至低电平、并且微控制器可以启用芯片。  

    如果由 微控制器启用时为芯片提供时钟、 LOS#运行正常。 芯片内部的所有寄存器都与数据表中指定的上电默认值相匹配。  

    如果在上电时和芯片启用期间未对时钟进行电源抑制。 LOS#为低电平、许多内部寄存器与数据表值不匹配。  在这种状态下、如果一个时钟 被支持、LOS#剂量就不会反应。  通过将 PWRDWN 与一个支持芯片的时钟相遇、可以恢复这种错误状态。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们输出了 LMKDB 1108EVM、LOS#的行为如 Vicente 所述、  

    我们绑定 EVB 配置相同的(相同的上拉/下拉)EVM 仍然可以正常运行。  

    查看电源轨、EVM 需要大约 14 μ s 的时间来启动。 我们的错配电路仅需 6.2 毫秒以上

    链接