Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
工具/软件:
大家好!
在文档 适用于雷达和 5G 无线测试仪 分配模式的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计中、将主设备和从设备使用。
据说、用于 SYNC(复位分频器)输入的 CLKin0 必须进行直流耦合、并由 2 根同轴电缆上的差分信号驱动、而分布式 300MHz CLKin1 使用平衡 — 非平衡变压器,我猜是交流耦合。 因此 CLKin0 需要 2 根电缆、CLKin1 需要 1 根电缆。

1) 为什么 必须对 SYNC 信号进行直流耦合? 这是因为它是低频非周期性信号、在开始时仅发出一些脉冲、这就是全部或为什么?
2) 为什么 CLKin0 使用差分信号代替 LMK04828 数据表图 28 中所述的单端信号?

3) 如果在 LMK04828 中可以选择单端驱动、为什么 CLKin1 输入使用外部平衡 — 非平衡变压器?

4) 如果 CLKin0 由于更低的噪声和抖动而使用差分信号、为什么为 CLKin1 使用具有平衡 — 非平衡变压器的单端信号?
5) 如果 LMK04828 选项的所有 (S) DCLKoutX 输出都是差分的、并且 LMK04828EVB 电路板上没有任何变压器、则如何在 LMK04828-EVB 上实现单端输出?