This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:TIDA-01023 LMK04828 分配模式输入端口硬件注意事项

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1565695/lmk04828-tida-01023-lmk04828-distribution-mode-input-port-hardware-considerations

器件型号:LMK04828


工具/软件:

大家好!
在文档 适用于雷达和 5G 无线测试仪 分配模式的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计中、将主设备和从设备使用。  

据说、用于 SYNC(复位分频器)输入的 CLKin0 必须进行直流耦合、并由 2 根同轴电缆上的差分信号驱动、而分布式 300MHz CLKin1 使用平衡 — 非平衡变压器,我猜是交流耦合。 因此  CLKin0 需要 2 根电缆、CLKin1 需要 1 根电缆。

1) 为什么 必须对 SYNC 信号进行直流耦合? 这是因为它是低频非周期性信号、在开始时仅发出一些脉冲、这就是全部或为什么?

2) 为什么 CLKin0 使用差分信号代替 LMK04828 数据表图 28 中所述的单端信号?

3) 如果在 LMK04828 中可以选择单端驱动、为什么 CLKin1 输入使用外部平衡 — 非平衡变压器?

4) 如果 CLKin0 由于更低的噪声和抖动而使用差分信号、为什么为 CLKin1 使用具有平衡 — 非平衡变压器的单端信号?

5) 如果 LMK04828 选项的所有 (S) DCLKoutX 输出都是差分的、并且 LMK04828EVB 电路板上没有任何变压器、则如何在 LMK04828-EVB 上实现单端输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lazba、  
    SYNC 引脚应进行直流耦合、以确保引脚在不使用时 处于低电平。SYNC 输入应始终保持低电平并接受正脉冲、因此不能进行 交流耦合。

    CLKin0 是一个具有不同输入接收器架构的差分输入、可支持差分输入。  
    理论上、CLKinX 也可用于 SE。  

    3.需要向参考设计团队解决此问题。 我无法解释为什么要使用平衡 — 非平衡变压器。  

    4、与 3^相同  

    5.不需要平衡 — 非平衡变压器/变压器 — 您对 EVM 正确、只需输入单端信号。  

    此致、  

    Vicente