Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
工具/软件:
您好、
我想了解一下 、如果我们将 LMK05318B 的 HCSL 输出时钟连接到 1.8V 输入缓冲器器件并 为 LMK05318B 器件的 VDDO 提供 3.3V 电压、是否可以将 LMK 输出直流耦合到 1.8V 输入时钟缓冲器?
我的理解是 HCSL 输出的摆幅为 150mV 至 880mV(根据数据表)、因此直流耦合意味着我必须具有足够 VIH 的缓冲器?
LMK 中有一个用于这些输出缓冲器的内部 LDO、请帮助了解这些差分时钟的基准电源(它们是指 3.3V 的 VDDO 还是 LDO 的 1.8V)、HCSL 输出是否取决于该基准?