Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP
工具/软件:
您好、
有以下电路。 LVDS 驱动器位于 LMK04832-SP 上、我们使用 OSCout 作为 OSCin 的缓冲输出。 我们的信号是 100Mhz 时钟信号。
我的主要问题是关于 240 欧姆下拉电阻器的作用。 我通常看到对于 LVPECL 驱动器、但我们的电路中包含该驱动器、驱动器配置为 LVDS。 我们进行了测量、表明 100 Ω 端接电阻器仍然检测到 LVDS 信号预期的典型~Ω+/–350mV 电压。 结果文件显示使用差分探头探测的寄存器的示波器屏幕截图。 这些电阻器是否应该存在、或者如果我们将其配置为 LVDS 而不是 LVPECL、通常会移除这些电阻器?