This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:有关在用作缓冲输出并配置为 LVDS 时如何在外部配置 OSCin 的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1568555/lmk04832-sp-question-about-how-to-configure-oscin-externally-when-used-as-a-buffered-output-and-configured-to-lvds

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP

工具/软件:

您好、

有以下电路。 LVDS 驱动器位于 LMK04832-SP 上、我们使用 OSCout 作为 OSCin 的缓冲输出。 我们的信号是 100Mhz 时钟信号。  

我的主要问题是关于 240 欧姆下拉电阻器的作用。 我通常看到对于 LVPECL 驱动器、但我们的电路中包含该驱动器、驱动器配置为 LVDS。 我们进行了测量、表明 100 Ω 端接电阻器仍然检测到 LVDS 信号预期的典型~Ω+/–350mV 电压。 结果文件显示使用差分探头探测的寄存器的示波器屏幕截图。 这些电阻器是否应该存在、或者如果我们将其配置为 LVDS 而不是 LVPECL、通常会移除这些电阻器?

e2e.ti.com/.../Results.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arroj:

    这些发射极电阻器通常用于为 LVPECL 输出信号提供到 GND 的直流路径。

    如果 OSCout 的输出为 LVDS,则建议移除这些发射极电阻器 — 它们会略微减小摆幅,LVDS 将用作闭合电路驱动格式。  

    所需的只是 LMX2615-SP 输入端的 100 欧姆差分端接。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,至少现在我知道他们应该被删除!  

    在此阶段、很难返修电路和电路板、从我们的测量结果可以看出、电阻器不会影响到具有~Ω+/–350mV 摆幅到达接收器的 LVDS 信号功能。  

    根据您的理解、使用这些电阻器除了会浪费一些功率之外、是否还有任何其他危害?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agoj:

    鉴于您已通过包含这些分流电阻器验证了性能实际上没有变化、采用这些额外的端接没有任何损害。

    谢谢、

    Michael