Thread 中讨论的其他器件:LMK05318B、 LMK05318、 LMX2595
工具/软件:
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
我目前正在开发一款包含的高性能时钟解决方案 LMK05318B 抖动清除器和时钟发生器一样简单。 我们正在使用评估此器件 LMK05318BEVM 评估模块、到目前为止的结果非常有希望。
为了确保在我们的定制设计中实现出色的布局和低抖动性能、我们希望 请参阅原始的 Gerber 文件或 PCB 布局 参考 LMK05318BEVM 板的设计、作为差分时钟信号布局、阻抗控制、去耦和布线方面的最佳实践。
我们了解这些文件可能不会公开提供;但是、如果可能、我们愿意签署 保密协议 (NDA) 仅 用于内部使用和布局指南。
您能告诉我们获取 LMK05318BEVM 的 Gerber 或 Altium 文件的流程或要求吗?
非常感谢您的支持。
此致、