This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:申请用于系统集成的 LMK05318BEVM Gerber 文件

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318BEVM, LMK05318, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1549680/lmk05318bevm-request-for-lmk05318bevm-gerber-files-for-system-integration

器件型号:LMK05318BEVM
Thread 中讨论的其他器件:LMK05318BLMK05318LMX2595

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在开发一款包含的高性能时钟解决方案 LMK05318B 抖动清除器和时钟发生器一样简单。 我们正在使用评估此器件 LMK05318BEVM 评估模块、到目前为止的结果非常有希望。

为了确保在我们的定制设计中实现出色的布局和低抖动性能、我们希望 请参阅原始的 Gerber 文件或 PCB 布局 参考 LMK05318BEVM 板的设计、作为差分时钟信号布局、阻抗控制、去耦和布线方面的最佳实践。

我们了解这些文件可能不会公开提供;但是、如果可能、我们愿意签署  保密协议 (NDA)  仅 用于内部使用和布局指南。

您能告诉我们获取 LMK05318BEVM 的 Gerber 或 Altium 文件的流程或要求吗?

非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我没有电路板设计文件、但可以查看这些文件并返回。

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     确定不好感谢你的评分

    将等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    以下是设计文件。 我还将这些文件上传到 TI.com 以供将来参考。

    -Rileye2e.ti.com/.../LMK05318BEVM-Altium-Design-Files.zipe2e.ti.com/.../LMK05318BEVM-Gerber-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我计划购买该评估模块、以检查它是否适用于低相位噪声应用、以及用于上行降压转换器的 LO。 我的系统由 LMX2595 作为 LO 组成、它生成 4.6GHz、6.2-6.6GHz、并且在 10KHz 偏移时、预期的相位噪声低于 109dBc。 当 OCXO CVHD950 提供直接基准时、我可以满足所需的相位噪声要求。 Lmk05318b 似乎是我保持 LMX2595 良好相位噪声的理想选择。 大约 30 –100MHz 的基准频率将根据杂散性能生成、此外、系统应能够优先与 10MHz 的外部时钟同步、这意味着 LMK05318 必须同步。 你有什么建议? 此器件是否可以在我的应用中提供帮助? 此外、我需要建议在 10MHz 处使用 lmk05318 基准振荡器、在没有第二优先级的外部基准的情况下必须存在该振荡器。  

    我对产品很担心、因为我已经使用了 AD 的 HMC7044、这是类似的、但当通过它提供基准时、相位噪声会下降。

    我读到、从 PLL 而不是 OCXO 馈送基准时、我们必须小心、这能满足我的要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    LMK05318B 可在 30 –100MHz 内与 OCXO 配合使用(通过 XO 引脚提供 APLL 基准)。 当输入基准变为有效(PRIREF/SECREF 引脚)时、器件可以通过 DPLL 同步到这些时钟。 为了在 DPLL 模式下工作、OCXO 频率需要与 BAW VCO1 2500MHz 具有非整数关系。 例如:12.8MHz、19.2MHz、48MHz、38.88MHz 等

    基准输入噪声对近端抖动区域中的输出产生影响。 典型的抖动区域为 12kHz –20MHz。 XO (OCXO/TCXO) 在<10kHz 以下占主导地位、REF 噪声在~<100Hz 以下占主导地位、具体取决于 APLL 和 DPLL LBW、也可以对其进行优化以缩小范围、从而可能滤除输入噪声。

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 对我来说、必须将 10MHz 作为同步信号或优先级引用 LMK。 对于 LMX2595、LMK OUT 可以更改为范围为 30 - 100MHz 的最接近的非整数值。 我已经向您解释了我的要求、您还有其他可能错过的更适合应用的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您需要 LMK05318B 为 LMX2595 提供输入时钟、而不是使用 OCXO  CVHD950?

    LMK05318B 可以在这里工作。  LMK05318B 可通过 DPLL 模式(使用 PRIREF/SECREF 输入)同步到 10MHz、但为了使用 DPLL 模式、您需要选择与 BAW VCO1 2500MHz 具有非整数关系的 XO 输入 (XO/TCXO/OCXO)、如上所建议。

    在没有 10MHz 输入的情况下、LMK05318B 保持保持保持状态、保持的长期稳定性取决于所使用的 XO (OCXO > TCXO > XO)。 当 10MHz 恢复有效时、器件继续同步至 10MHz。

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、很抱歉您的回复有延误。

    我知道我们需要使用 DPLL、并确保 APLL 的 XO 对于 2500 时的 VCBO 输出是非整数。 我看到板载 XO 是评估板中的 48.0048MHz、它似乎是通用 XO。 这是否会产生所需的相位噪声结果、或者您可以推荐任何良好的 OCXO/TCXO/XO、因为我使用 OCXO 的经验不是很好、因为在相位噪声中并不总是可以观察到它们的情况? 如图所示、白皮书中显示的相位噪声结果似乎很有前景。

    ......

    哪种 XO 或 OCXO 用于获得这些结果? 是否可以使用具有上述配置的分频器为四个不同 LMX2595 提供参考值来生成 4 个不同的频率?

    另一个问题是、外部 10MHz 可能长时间不工作、并且在应用中相位噪声至关重要、因此在长时间保持模式下、无需外部 10MHz 即可保持相位噪声;如果没有、您是否建议任何 XO/OCXO 器件在板载 10MHz 上具有第二优先级、以便自动切换到?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    使用哪种 XO 或 OCXO 来获得这些结果?

    在评估板上、它是 TCXO 48.0048MHz。 我们记录的相位噪声通常在 XO 作为信号发生器 SMA100B 时获取、以便仅显示 LMK05318B 相位噪声。 对于实际的 XO/TCXO/OCXO、它会在<10kHz 的近端区域产生噪声。

    是否可以使用具有上述配置的分频器作为四个不同 LMX2595 的参考来生成 4 个不同的频率?

    从技术上讲、可以。 但这取决于这些频率有多少个域。 由于该器件有 2 个 VCO、因此我们最多可以生成 2 个域。 所需的频率是多少? 他们是否都需要通过 DPLL 参考 10MHz? 我可以查看是否有使用 TCXO 获取的数据。

    另一个问题是外部 10MHz 可能长时间不存在、并且在应用中相位噪声至关重要、因此在长时间保持模式下、无需外部 10MHz 即可保持相位噪声、如果没有、您能建议任何 XO/quote 器件在板载 10MHz 上具有第二优先级、以便自动切换到?[/OCXO]

    在没有 10MHz 输入的情况 下、器件会进入保持模式、允许输出时钟继续运行而不会发生重大中断。 例如、如果 XO 为–1ppm、而 REF 10MHz 为 0ppm。 启动时、输出时钟为–1ppm、因为它引用了 XO。 当器件锁定至 10MHz 时、输出为 0ppm。 当 REF 10MHz 丢失时、器件进入保持状态、输出会根据 DPLL 锁定期间累积的历史记录保持 0ppm 的 ppm 误差。 在长时间保持模式下、它可能会漂移出 0ppm、具体取决于所使用的 XO/TCXO/OCXO 的贴片图。 当 REF 10MHz 恢复有效时、器件存在保持模式、并开始锁定到 REF 10MHz(输入出现 ppm 误差)。

    您还可以使用 XO/OCXO/TCXO 至 SECREF(假设第一个 10MHz 是 PRIREF)。 当 PRIREF 丢失且 SECREF 有效时、器件会执行无中断切换、允许输出继续运行而不 改变相位(相位抵消)或逐渐迁移到新相位(相位转换控制)。

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时答复。  

    基准频率将根据杂散性能决定。

    为了获得更好的可视化效果、请参阅随附的系统部分图像。 上变频后所需杂散低于–75dBc、下图中未显示混频器或上/下模块。

    尽管 lmx2595 的输入基准写为 30 –100MHz、但我们必须执行最低杂散的迭代、它将从 20MHz 开始。 大多数情况下、它应该介于 20 –40MHz 之间、这是我通过 lmx2595 数据表中给出的公式观察到的。 你可以建议,如果你有任何更好的想法相同。

    由于 TI 使用的是信号发生器、我想就 10MHz 外部和 48.004MHz XO/OCXO 的器件型号提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的示意图。 我们正在研究这个问题、并将在今后几天内作出答复。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出时间研究此应用程序。 将等待响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    这是  使用 TXC TCXO 48MHz 和 48.0048MHz(APLL 模式)获取的 50MHz 和 100MHz。 48MHz TCXO 对输出相位噪声提供的杂散较小。

    我没有使用 DPLL 进行测试的 OCXO 10MHz。 但下面是从信号发生器到 PRIREF 的 TXC TCXO 48.0048MHz 和 10MHz 的 100MHz 相位噪声、以显示 PRIREF 产生的近端区域 — 该区域通过 DPLL LBW 进行了优化。 此数据是在 100Hz DPLL LBW 下测得。 DPLL LBW 越小、输入噪声将被滤除。

    使用的 TXC TCXO:48MHz -  7N48071001、48.0048MHz - 8W48070002

    您可以查看的一些 OCXO:TXC OCXO OG48070101 (48MHz)、rakon Mercury+系列

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Riley

    感谢您的答复和详细分析。

    我的理解是、相位噪声结果适用于 100MHz 输出以及 48MHz 和 48.004MHz TCXO、其中 48MHz 结果在 100Hz 偏移时表现更好。 使用来自信号发生器的 10MHz 信号来实现 DPLL、100MHz 相位噪声结果看起来很有前景、可以通过调整 LBW 来改善 100Hz 偏移结果。

    我觉得我应该得到评估板并使用您建议的 TCXO 和 OCXO 器件检查结果、还会在长时间保持模式下检查相位噪声降级(如果有)、然后决定是否需要额外的 10MHz TCXO/OCXO。 如果您 知道 10MHz TCXO/OCXO 兼容、那么建议会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    您可以查看  前面针对 10MHz 的注释中列出的 TCXO/OCXO 系列选择。

    我现在将关闭该主题。 如果您对配置 LMK05318B EVM 有疑问、请联系我们。

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢您的支持和响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Riley

    我订购了评估板、但您与 48MHz 和 48.004MHz 共享的器件型号与评估板上的封装尺寸不匹配。 您还与这些器件分享了结果。 我知道你是怎么做的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    8W48070002 是 LMK05318B EVM 上的 48.0048MHz XO

    7N48071001 是采用上述数据的 48MHz TCXO、由于性能更高、该数据通常大于 XO。

    您可以找到采用相同 2.5x2 封装的 XO 48MHz、来替代板载 48.0048MHz。 或者、可以使用提供给 XO_P 引脚的信号发生器进行简单测试。

    如果您使用其他封装、则需要自己的评估板来向 LMK05318B EVM 的 XO 和 PRIREF 提供信号。

    此致、

    Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riley、

    我们收到了评估板、如禁用 DPLL 并使用内部 XO 的讨论所述、LMX2595 的相位噪声会降低、因此我必须使用外部 TCXO。 您建议的 TCXO 在任何地方都无法购买。 Cane2e.ti.com/.../default-settings_5F00_LMK05318B.tcs 您能否分享可供购买的器件型号或系列?

    附件是用于禁用 DPLL 情况下测试的 TICS Pro 的默认设置、因为我们目前没有连接 PRIREF、但需要连接 PRIREF。 使用 LMK05318Bevm 给出的参考 100MHz 时、针对 LMX2595 的 6370MHz OUT 在 10KHz 偏移时下降 16dBc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    NDK TCXO NT5032BD ENA5943A

    Epson TCXO TG-5510CA 80N 080N39FT

    我建议在 48MHz 上为 XO 输入使用通用输入源(信号发生器)进行测试、以确保 LMK05318B 已正确配置、并且输出满足需求、然后再购买 TCXO 进行进一步测试。

    您需要设置 XO = 48MHz、将输出设置为 100MHz 并计算频率计划。

    设置对 10MHz 和运行脚本的引用。 目前没有 PRIREF/SECREF 输入是可以的、器件将不会验证输入、因此 DPLL 不会尝试锁定。

    执行写入所有寄存器和软复位芯片、然后检查器件状态。 突出显示的位应如所示以确认 APLL 模式锁定、并且输出频率正确。

    此致、

    Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riley、

    感谢您的快速回复、很抱歉我的回复出现延迟。

    您分享的信息将很有用。 我会测试并返回。  

    遗憾的是、即使是您共享的这些器件型号也无法购买。

    以下是可供购买的器件型号和数据表。 您能指导我、让我了解一下它们是否能达到目的?

    48MHz 部件号 —  ECOC-9775-48.000-DN-TR

    10MHz 器件型号 —  AOC75FAKC10.0000

    e2e.ti.com/.../10-MHz-OCXO.pdfe2e.ti.com/.../48-MHz-OCXO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riley、

    根据您的建议、我们进行了测试、当从 LMK 使用基准时、在 LMX2595 输出中观察到降级。 我们已经为上述 OCXO 下了订单、因为您说板载 OCXO 可能用处不大。 我们使用 板载默认 XO 和您提到的 TICSpro 设置进行了测试。

    以下是该设置的迭代结果、

    外部独立 OCXO crystek CVHD 950、具有 LMX2595 设置的 100MHz OCXO、

    可以在 108dBc 处观察到 10KHz 偏移处的相位噪声

    具有 LMX2595 设置的 LMK05318

    上面的相位噪声如下所示。 在 10kHz 时、它为 100dBc/Hz

    还随附了 TICSpro 文件以供您参考。 如果您在 TICSpro 文件中发现错误、我会要求您发送该文件、因为您已经看到了结果。 如果您能共享 TICSpro 的外部 XO 测试设置文件、这样我们也可以使用作为 XO 的信号发生器来验证结果、也会很有帮助。

    e2e.ti.com/.../lmk05318b.tcs

    此外、欢迎您对此设置提供进一步的建议、以实现所需的结果。 在 10kHz 偏移时、我们的目标是大约 108dBc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riley Nguyen 、

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的器件可以与这些器件配合使用。 您需要确定频率稳定性和其他规格是否满足您的系统需求。 请注意、 这是 OCXO、外形尺寸大于板载 XO、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    使用 48MHz 与 48.0048MHz 之间的区别主要是杂散性能。 XO = 48MHz 或 48.0048MHz 之间的 100MHz 相位噪声偏移预计非常相似。

    板载或外部 XO 的配置设置类似、但在 EVM 上、您需要短接跳线 J9 引脚 2-3 以使用外部 XO、或引脚 1-2 用于板载 XO。

    您可以在状态页上进行回读吗? 它是否已像上述寄存器那样锁定?

    -莱利