This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:MUXOUT 引脚上的信号完整性问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1568349/lmx2582-signal-integrity-issue-on-muxout-pin

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMX2592LMX2594

工具/软件:

我们将使用针对 SPI MISO 线路(MUXOUT 引脚)(LMX2582→MCU ATSAME54) 的 LMX2582 IBIS 模型运行 SI 仿真。

使用 IBIS 模型、我们可以观察到 MCU 接收器中存在明显的下冲和信号质量下降、即使在直接点对点设置中(无残桩)也是如此。

使用另一个 TI 器件 (LMX2592 和 LMX2594) 进行交叉检查也显示出相同的降级、但 Analog Devices 器件 ADF4351 显示了在相同条件下更干净的结果。

这会导致我们怀疑 IBIS 模型中的问题或限制。

您能否确认对于 SPI I/O 引脚、LMX25XX 的 IBIS 模型是否准确?


是否有此器件的 SI 仿真的更新模型或建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurv:

    您可以使用高压摆率模型重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了这两种情况,都降级了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurv:

    看起来 IBIS 模型是使用 250Ω 的一个非常小的负载电阻器创建的。

    所以下降波形有一个阶跃。

    即使在 50MHz SPI 下、实际波形也没有“回弹“。

    我可以请求修改模型、但通常需要一段时间才能完成。

    如果您需要立即执行 SI、也许您可以使用从其他合成器中提取的以下数据。 该器件具有不同的封装、但 MUXout 设计是相同的。

    将突出显示的项目内容替换为附加数据。

    e2e.ti.com/.../_5B00_Dout_5D00_.txt