Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
工具/软件:
您好、
我将尝试使用 TICS Pro 为 LMK05318B 创建一个配置。 基准时钟输入为 6.4MHz、但 TICS Pro 向导“Set DPLL“选项卡一直显示适合 10MHz 基准时钟的分数 N 分频器值、即使在点击“Run script“后也是如此。 我安装了正确版本的 Matlab、该脚本运行大约需要 15 秒。 (请参阅随附的屏幕截图)。
(显示的 N 分频器显示为 62.5、预期为 97.65625、整数部分为 97、分子为 721554505728) 。
检查.hex 文件中生成的 I2C 设置、其中包含不正确的设置。
该页面中的说明显示“DPLL 方框图仅供参考。 请勿手动设置 DPLL 寄存器。“、但据我所见、忽略该建议、手动更新方框图似乎是继续的唯一方法?
我是否遗漏了一些明显的信息?