This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:TICS Pro 生成不正确的 DPLL 分频值?

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1569671/lmk05318b-tics-pro-generating-incorrect-dpll-divisors

器件型号:LMK05318B


工具/软件:

您好、

我将尝试使用 TICS Pro 为 LMK05318B 创建一个配置。 基准时钟输入为 6.4MHz、但 TICS Pro 向导“Set DPLL“选项卡一直显示适合 10MHz 基准时钟的分数 N 分频器值、即使在点击“Run script“后也是如此。 我安装了正确版本的 Matlab、该脚本运行大约需要 15 秒。 (请参阅随附的屏幕截图)。

(显示的 N 分频器显示为 62.5、预期为 97.65625、整数部分为 97、分子为 721554505728)  。

检查.hex 文件中生成的 I2C 设置、其中包含不正确的设置。

该页面中的说明显示“DPLL 方框图仅供参考。 请勿手动设置 DPLL 寄存器。“、但据我所见、忽略该建议、手动更新方框图似乎是继续的唯一方法?

我是否遗漏了一些明显的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    您能否分享您拥有的 TICS Pro 版本和.tcs 文件?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我设法通过返回向导中的其他页面并重新键入所有值来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:  

    很高兴听到您可以通过在向导中重新输入值来解决问题。 我会继续将此主题标记为“已解决“、但如果您有任何其他问题、请随时创建新主题。  

    此致、  

    Connor