This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582EVM:不生成输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582EVM, LMX2582, USB2ANY, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1570096/lmx2582evm-no-output-generation

器件型号:LMX2582EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2582USB2ANYSysConfig

工具/软件:

我目前正在使用 LMX2582EVM 使用生成 2.45GHz 的输出频率 TICS Pro 软件 。 我遵循 LMX2582 用户指南中概述的步骤。 但是、我无法观察到任何射频输出、敬请您就此提供指导。

使用 LMX2582EVM (TICS Pro) 进行设置:

  • 默认配置是从 TICS Pro 中的配置栏加载的、并使用加载寄存器写入寄存器

  • RFoutAP 连接到 DSO、RFoutAM 使用 50Ω 进行端接。

  • 已验证 100MHz 振荡器输出是否到达 PLL 输入引脚。

  • 使用逻辑分析仪探测 SPI 线路并确认了数据传输。 观察到的 SPI 时钟为 125kHz。 已附上图像以供参考。

    • 这个时钟频率是否足以让 LMX2582 正常运行?

    • 我在 TICS Pro 中找不到任何更改 SPI 时钟频率的选项。

  • 尽管如此、在 RFout 引脚上未观察到输出。

使用 F2800157 MCU(定制电路板)进行设置:

  • 寄存器从 TICS Pro 导出并按降序写入 (R64→R0)。

  • 之前通过写入0x00221E R0 发出了软复位。

  • 100MHz 振荡器输入已通过验证。

  • 已使用 1MHz 和 10MHz 的时钟速率对 SPI 进行了测试 模式 0 (CPOL=0、CPHA=0)

  • 未观察到射频输出。

  • MUXOUT 配置MUXOUT_SEL=0为用于回读、但 MUXOUT 引脚上也不存在信号。

  1. 除了导出的寄存器写入之外、是否需要任何其他初始配置?

  2. 确认 SPI 写入是否正确应用于 LMX2582 的建议方法是什么?

  3. MUXOUT 活动缺失是否表明存在 SPI 通信问题或缺少单独的配置步骤?

  4. 对于 TICS Pro:默认的 125kHz SPI 时钟是否足够、或是否有方法进行调整?

请提供任何帮助解决此问题的指导。

此致、

Muhammed Rizwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    关于评估板测试、Vcc 上电后、电路板应消耗大约 130mA 的电流。 如果您编程 POWERDOWN = 1、电流将降至 3mA。 您能否确认看到类似的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的更新。

    是的、我已在给电路板上电后验证了电源电流。 。 LMX2582EVM 消耗大约 130mA。

    我附上了一张图片供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    在编程 POWERDOWN = 1 后、电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我已设置POWERDOWN = 1、但电流消耗保持不变 (130mA)。
    我怀疑 LMX2582 可能无法响应 SPI 命令。

    如前所述、您能否建议如何验证 SPI 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    在 TICS Pro 底部、连接模式下是绿色还是红色? 它必须为绿色、否则 TICS Pro 无法通过 USB2ANY 与 EVM 通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    设备连接正确、连接模式会显示绿色指示。
    我遇到了与有关的问题 LMX2582 IC 但现在已经解决了。

    目前、我正在使用测试设置 F2800157 MCU 写入 SPI 代码来实现 Code Composer Studio 。 但是、我无法生成预期的 SPI 输出。

    当我探测 EVM 上的时钟线时、频率被设置为 125kHz 、但使用 F2800157 时、我无法将 SPI 时钟配置为 125kHz 消息流 其中概述了 SysConfig

    请您确认是否存在 F2800157 MCU 支持 125kHz SPI 比特率 、或者通过 Sysconfig 实现此频率是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    有关 MCU 问题、请在微控制器论坛中创建新帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    好的、我将在相应的微控制器论坛中创建一个问题。

    但我有一个问题、是吗 LMX2582 EVM 具体要求将 SPI 时钟设置为 125kHz 也可以与其他 SPI 时钟频率一起工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    SPI 最高可达 100MHz。

    如果要使用 EVM 以更高的速度运行 SPI、则需要将 R6、R8 和 R11 更改为(例如 33Ω)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    我是否可以知道电阻值与 SPI 时钟频率有何关系? 我们是否需要为不同的 SPI 频率选择不同的电阻值、以实现正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hahammed、

    当 SPI 频率较高时、串联 12kΩ 电阻器与杂散电容将滤除 SPI 信号、尤其是 CSB 信号。 通常、我会针对任何 SPI 频率使用 33Ω。