Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594
工具/软件:
大家好、支持团队。
我的客户使用 LMX2594EVM 进行测试。
目前、VCO=14.4375GHz、RF_AP 的单端输出仅为–2dBm。 (RF_AM 为 50 Ω 端接。)
由于没有可用数据、您能否回答以下问题?
关于 LMX2594 数据表中的输出功率图(图 19)、该数据是否通过 EVM 获得?
另外、这是差分测量的结果吗?
->如果是、那么以单速测量时、假设在 14GHz 下大约为–3dBm 是正确的吗?
(ta = 25°C。)

由 EVM 获得的数据的详细信息如下。
|
输出频率[GHz] |
OUTx_PWR=50 |
OUTx_PWR=31 |
OUTx_PWR=15 |
|
3.35 |
8.57 |
8.36 |
4.66 |
|
3.61. |
8.3. |
8. |
4.8. |
|
13.4. |
–0.16 |
–0.2 |
–2.2. |
|
14.44 |
–2.2. |
–2.1. |
–3.15 |
此致、
DH