This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:关于改善杂散信号

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1571658/lmx2594-about-improving-the-spurious-signal

部件号:LMX2594


工具/软件:

大家好、支持团队。

目标是将载波的 50MHz 范围内的杂散信号保持在–40dBc 以下、将 1GHz 和 2GHz 之间的杂散信号远离载波低于–100dBc、同时不会使射频输出的相位噪声恶化。
杂散信号的目标是在仿真中实现的、但实际测量未实现。
我想确认原因是芯片设置还是 TICS Pro 设置。

至于仿真偏差的详细信息。 50MHz 内来自载波的杂散信号没有问题。
与距离载波 1GHz 至 2GHz 的杂散信号进行仿真。 仿真小于–100dBc、但实际测量中为–85dBc。 我想知道您是否对此偏差有任何意见、或者是否需要注意关于 TICS Pro 设置的任何要点。

我已附上设置和实际测量数据。

顺便说一下、当分数计算从 1/2 更改为 250/500 时、杂散似乎有所改善、但其他噪声分量增加。

左:1/2  

右:250/500  

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    您能提供配置吗?

    通过以下配置、我可以看到更少的杂散和更好的相位噪声。

    使用 250/500:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fung-san

    我附加配置文件。

    此致、

    DH

    e2e.ti.com/.../1856.Vco14.4375GHzFpd25MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    以下是使用您的配置的数据。

    RFoutA:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fung-san

    感谢您的确认。
    我还有几个问题。

    -垂直轴的顶部是 0dBc、底部是–100dBc 是正确的吗?(单位是“dBc/")</s>“
    -水平轴的左端和右端分别是-/+50MHz 吗?
    –40dBc 的目标是否在+/dBc –50MHz 偏移频率范围内实现?

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    顶部是 0dm、底部是–100dBm。 最高杂散约为–64.6dBc。

    跨度为 50MHz、即+/- 25MHz。

    上图中的 span = 100MHz。 因此、+/dBc –50MHz 中的杂散优于–40dBc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fung-san

    感谢您的快速答复。

    这是最后一个问题。

    您是否使用客户的设置?
    还是您创建的自定义设置?

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    我使用了您的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fung-san

    感谢您的支持。

    此致、

    HIG