This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594:关于改善 2 号杂散信号

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1574001/lmx2594-lmx2594-about-improving-the-spurious-signal-no-2

部件号:LMX2594


工具/软件:

大家好、支持团队。

我创建了一个新主题、因为在关闭以下帖子后、我收到了客户的额外申请。

 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1571658/lmx2594-about-improving-the-spurious-signal/6061011 

在前面的讨论中、中心频率为 4.8125GHz、偏移频率为±50MHz。

我们现在需要讨论的是中心频率相同但偏移频率为 1GHz 至 2GHz(±2GHz)的杂散。

我的客户要求、虽然仿真显示结果在 1GHz 至 2GHz 范围内为–100dBc 或更低、但他们想要获得实际测量数据。

您是否可以使用 EVM 获取数据?

请注意、对于测量、请使用配置文件中的以下设置。

e2e.ti.com/.../8054.Vco14.4375GHzFpd25MHz

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    在您的配置中、存在 5812.5MHz(–86.4dBm)、3812.5MHz(–87.6dBm) 和 2812.5MHz(–96.5dBm) 处的杂散。 4812.5MHz 的振幅为 0.87dBm。

    可以通过将 OUT_ISET 从默认值 0 设置为 3 来减少这些杂散。  

    4812.5MHz 的振幅变为–1.43dBm。  

    消除了 2812.5MHz 和 5812.5MHz 处的杂散。  

    3812.5MHz 时的杂散变为–96.8dBm。 如果我们 将 PFD_DLY_SEL 从 4 更改为 5、则可以消除该杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fung-san

    感谢您的及时回复。

    您能否提供如下图像数据文件?

    感谢您的支持。

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    例如 5812.5MHz。

    将 OUT_ISET 设置为 3 后会消失。