Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318
Thread 中讨论的其他器件: LMK05318
工具/软件:
我尝试将 LMK05318B 的 OUT7 设置为 400MHz、但无法接受。 不知道为什么。 是否存在限制?
除 OUT7 之外、所有其他输出均设置正常。 我尝试了 PLL1 和 PLL2 这两个选项、但它不接受。
拜伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
附件是 y .tcs 文件。
如果您认为可以、请为我构建一个
尊敬的拜伦:
感谢您的耐心、让我知道紧急情况。
我看到您的.tcs 文件使用的是 416.666666666MHz、而不是 400MHz。 是这样吗? 您能否提供 OUT0 到 OUT7 所需的确切频率计划?
在我看来、您正在尝试生成包含的输出 范围 频域。 但是、LMK05318B 只能生成 二 一次频域(只有两个 APLL 可使用整数通道分频器)。
例如、可以生成 312.5MHz 和 131.578947MHz ] 或 312.5MHz 和 416.666666666MHz ]。
此致、
Jennifer
e2e.ti.com/.../7536.Kirkwood_5F00_EQ_2D00_PLL1c.tcs
这是我的.tcs 文件。 请查看并告诉我如何实现这一目标。
尊敬的拜伦:
我再解释一下。
请注意、
Jennifer
尊敬的拜伦:
我想您有一个拼写错误、但如果我理解正确、可以同时生成两个 131.578947MHz 和 PLL2 中的 394.736841MHz (3 个 131.578947M)。
如果输出可以源自相同的 VCO 频率、则可以使用相同的 PLL。
顺便说一下、您计划使用 DPLL 吗? 如果是这样、我看到配置中选择的 XO 频率为 25MHz。 我们敦促客户使用与已启用 DPLL 的 VCO 具有分数关系的 XO 频率。 在 LMK05318B 上、VCO1 以 2500MHz 为中心。 数据表中列出了示例频率。 我们通常使用 XO=APLL 来提供高相位检测器频率、从而降低 48MHz 噪声。

此致、
Jennifer