This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820 的 ACAL_CMP_DLY 配置问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1576481/lmx2820-issue-with-acal_cmp_dly-configuration-for-lmx2820

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2594

工具/软件:

您好、

我当前使用的是 LMX2820、在配置 R6 寄存器时遇到了问题。 我不确定如何设置 ACAL_CMP_DLY 的值。 LMX2820 数据表中的相关内容相对简短。 作为参考、我查看了 LMX2594 数据表、该数据表对 ACAL_CMP_DLY 进行了更详细的说明。 但是、我还有以下问题:

(1) 根据 LMX2594 数据表中的说明、减小 ACAL_CMP_DLY 值可以缩短 VCO 校准时间。 但是、为什么它说“如果需要考虑校准时间、ACAL_CMP_DLY 应≥25、而不是≤25“?

(2) 对于 LMX2820、是否可以从 LMX2594 配置直接参考 ACAL_CMP_DLY 设置?

具体来说、是否是所有情况下的最小允许值 10? 此外、为了实现最佳和可重复的 10MHz 相位噪声性能、计算最小 ACAL_CMP_DLY 值的公式是否也“ACAL_CMP_DLY > Fsmclk / VCO“?

提前感谢您的帮助和见解!

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    1.这是一个拼写错误,应该是<= 25。  

    2.正确、ACAL 算法在 LMX2820 中是类似的、我们可以假设它与 LMX2594 具有相同的行为