Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2594、
工具/软件:
您好、
我当前使用的是 LMX2820、在配置 R6 寄存器时遇到了问题。 我不确定如何设置 ACAL_CMP_DLY 的值。 LMX2820 数据表中的相关内容相对简短。 作为参考、我查看了 LMX2594 数据表、该数据表对 ACAL_CMP_DLY 进行了更详细的说明。 但是、我还有以下问题:
(1) 根据 LMX2594 数据表中的说明、减小 ACAL_CMP_DLY 值可以缩短 VCO 校准时间。 但是、为什么它说“如果需要考虑校准时间、ACAL_CMP_DLY 应≥25、而不是≤25“?
(2) 对于 LMX2820、是否可以从 LMX2594 配置直接参考 ACAL_CMP_DLY 设置?
具体来说、是否是所有情况下的最小允许值 10? 此外、为了实现最佳和可重复的 10MHz 相位噪声性能、计算最小 ACAL_CMP_DLY 值的公式是否也“ACAL_CMP_DLY > Fsmclk / VCO“?


提前感谢您的帮助和见解!
此致、
标记