This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828 时钟输入模式说明

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1575994/lmk04828-lmk04828-clock-input-mode-clarification

器件型号:LMK04828


工具/软件:

您好:

根据我们的应用、我们希望通过 CLKIN1 将 SYSREF 作为脉冲连续信号发送。
问题是:
我们在中使用外部 LMK、将 SDCLK 输出作为 LVPECL(差分)、然后将其转换为单端馈通时钟、作为输入、在该 CLKIN0 输入中为单端。 我们将其设置为 MOS 模式。 根据上图、这是双极信号、但 LMK 仍在检测到它。 能解释一下 MOS 输入的工作原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanujashree:

    让我咨询一位设备专家、我会尽快回复您。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanujashree:

    以下是专家不得不说的:

    MOS 输入具有差分 MOSFET CML 结构和 更大的迟滞电平、因此它更适合直流耦合应用。  LOS 仅在输入处于 MOS 模式时可用。

    无论器件是处于双极模式还是 MOS 模式、内部都会对输入进行交流耦合、不同的放大器主要关注内部偏置和迟滞电平并使某些功能(如 LOS)正常工作。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Srinivasan、

    感谢您的答复

    但我的怀疑是 CLKIN0 输入必须在双极和 MOS 模式下工作。 但在双极模式下、我无法获得正确的信号、在 MOS 模式下工作正常。

    根据上图、这是我的 CLKIN0 输入

    案例 A:CLKIN0 输入双极模式(脉冲):-

    上图展示了 SYSREF 信号的输出、一些干扰即将到来。

    案例 B:CLKIN0 输入 MOS 模式(脉冲):-

     

    用例 C:无输入双极模式的 CLKIN0:-

    上图展示了 SYSREF 信号的输出。

    所以、请告诉我为什么即使没有馈送输入时钟、LMK 也会生成输出。这仅在双极模式下发生。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanajushree:

    是否使用两个 PLL 环路? 如果是、这就是即使 LMK 未馈送输入信号也出现输出的原因。  

    第二个回路由 VCXO 的输出驱动、该输出应通过 OSCin 输入。 PLL2 可以在没有 PLL1 输入的情况下锁定。 这可能是您看到没有输入基准的输出的原因。

    此外、使用 MOS 模式时只能看到信号是有意义的、因为您的输入是单端输入。 MOS 模式对单端输入更有利。

    谢谢、

    Michael