Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
你(们)好
我在以下条件下使用 LMX2595:
-
基准输入:100MHz
-
输出频率:15 GHz
-
电源电压:+3.3V
-
PFD 频率:100MHz(直接输入)
-
环路滤波器截止频率:约 15kHz
通常、器件运行良好。
但是、我偶尔会观察到 100kHz 偏移时的相位噪声会根据每次上电而变化。
具体来说:
-
典型条件:–95dBc/Hz(在 100kHz 偏移下)
-
降级条件:–85dBc/Hz(在相同设置下)
当性能下降发生时、环路带宽(截止频率)在相位噪声图中略微变窄、就好像环路增益降低了一样。
我还注意到以下趋势:
-
这种现象仅在上电时发生(在连续运行期间从不发生变化)
-
它在低温下出现的频率更高(低于关于 10°C)
-
这可能取决于基准信号的时序和电源启动序列
根据这些观察结果、我怀疑在 VCO 校准期间、有时可能会在上电时选择不同的 VCO 频段(段)、这会改变 KVCO、从而改变有效环路带宽。
我的问题是:
(1) LMX2595 是否可以根据上电条件以相同的输出频率选择不同的 VCO 频段?
(2) 温度是否会导致此类 VCO 频段切换?
(3) 是否有建议的方法来固定或稳定所选的 VCO 频段或使 VCO 校准更加一致?
(4) 是否还有其他可能的原因、我应该考虑?
此致