This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:100kHz 偏移时的相位噪声变化、具体取决于上电条件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1579469/lmx2595-phase-noise-variation-at-100-khz-offset-depending-on-power-up-condition

器件型号:LMX2595


你(们)好

我在以下条件下使用 LMX2595:

  • 基准输入:100MHz

  • 输出频率:15 GHz

  • 电源电压:+3.3V

  • PFD 频率:100MHz(直接输入)

  • 环路滤波器截止频率:约 15kHz

通常、器件运行良好。
但是、我偶尔会观察到 100kHz 偏移时的相位噪声会根据每次上电而变化。
具体来说:

  • 典型条件:–95dBc/Hz(在 100kHz 偏移下)

  • 降级条件:–85dBc/Hz(在相同设置下)

当性能下降发生时、环路带宽(截止频率)在相位噪声图中略微变窄、就好像环路增益降低了一样。

我还注意到以下趋势:

  • 这种现象仅在上电时发生(在连续运行期间从不发生变化)

  • 它在低温下出现的频率更高(低于关于 10°C)

  • 这可能取决于基准信号的时序和电源启动序列

根据这些观察结果、我怀疑在 VCO 校准期间、有时可能会在上电时选择不同的 VCO 频段(段)、这会改变 KVCO、从而改变有效环路带宽。

我的问题是:

(1) LMX2595 是否可以根据上电条件以相同的输出频率选择不同的 VCO 频段?

(2) 温度是否会导致此类 VCO 频段切换?

(3) 是否有建议的方法来固定或稳定所选的 VCO 频段或使 VCO 校准更加一致?

(4) 是否还有其他可能的原因、我应该考虑?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akiyama-San、

    您是否遵循数据表建议对 R0 编程两次、并等待时间为 10ms?

    此外、VCO 校准需要稳定的基准时钟。 在启动 VCO 校准之前、确保基准时钟稳定。

    确保 按所示设置以下寄存器。

    (1) 芯片中有 7 个 VCO、如果所需频率位于两个相邻 VCO 的边界、校准可能 并不总是选择相同的 VCO、尤其是在环境不同的情况下。 例如温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的解释。

    我还有一个问题。

    我已经实现了上一个线程中提到的过程、即以 10ms 的延迟写入 R0 两次、以便对器件进行处理。

    根据数据表、15GHz 输出属于 VCO 段 7。

    在这种情况下、是否仍然可以根据温度或上电条件在校准期间选择不同的 VCO 段?

    或者、这种现象是否意味着始终选择相同的 VCO 段 7、但校准结果(例如内部 CAPCTRL 值或 KVCO)略有不同、并会导致环路带宽和相位噪声发生变化?

    此外、如果基准时钟在校准期间不完全稳定、并且器件恰好选择了错误的 VCO 段、

    即使 VCO 频带错误、PLL 仍然可以锁定在 15GHz 的频率下、尽管相位噪声性能会下降?

    换句话说、即使所选的 VCO 段通常涵盖不同的频率范围、它是否可以锁定在 15GHz?

    感谢您的支持。

    此致、