This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:IC 无响应

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1578867/lmx2594-ic-not-responding

部件号:LMX2594


您好、

我们使用的是 LMX2594 存在硬件问题。 同时还可以通过对其进行配置 TICS Pro 、我们没有从模块得到任何响应。

我们附上了我们的 原理图 TICS Pro 配置设置 供参考。
在测试过程中、我们观察到 VREFVCO2 仅引脚电压 0.3V 、这似乎是异常的。

可能的原因是什么。

 TICSPRO.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh:

    VREFVCO2 电压应约为 2.8V、再次检查原理图。

    在下面的中、不应存在分流电阻器。