Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594您好、
我们使用的是 LMX2594 存在硬件问题。 同时还可以通过对其进行配置 TICS Pro 、我们没有从模块得到任何响应。
我们附上了我们的 原理图 和 TICS Pro 配置设置 供参考。
在测试过程中、我们观察到 VREFVCO2 仅引脚电压 0.3V 、这似乎是异常的。
可能的原因是什么。