This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:零延迟模式不工作

Guru**** 2687965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1578396/lmk04821-zero-delay-mode-not-working

器件型号:LMK04821


大家好!

我在 LMK04821 的零延迟模式方面存在问题。 我们使用自己的模块

定制板、使用 TICS Pro 设置所有寄存器。 两个 PLL 锁定、

但当我比较 输入和输出频率时、可以看到它们之间的相位

两个时钟并不 总是对齐。 这大约是 5 次中的 2 次

我已附加寄存器设置。

 

Ralf

 

HexRegisterValues.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    十六进制寄存器值通常无法导入正确的频率设置 — 在查看您的配置时,我可以看到 PLL2 VCO 是一个既不在 VCO0 也不在 VCO1 频率范围内的频率。 能否分享一下输入频率是多少?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    抖动和串扰抖动。 主输入时钟为 clkin0 上的 100MHz。 外部 VCXO 频率也是 100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    能否介绍一下与输入比较的时钟输出?  

    此外、是否有理由设置所有 SYNC_DISx 位? 这将导致在同步事件后不会发生相位对齐。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我将 clkin0(引脚 37)和 Dclkout12(引脚 62)上的时钟进行比较。

    我使用 SPI 命令来同步输出、但必须承认  

    我不完全了解有关的同步路由

    SYNC_DISx 位以及它们是否与 DCLKUT 相关。

    我将同步部分的寄存器设置

    我做的不对。“

    e2e.ti.com/.../init_5F00_lmk04821.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    这是很好的信息! 感谢您的分享。 是否可以尝试将 SYNC_1SHOT_EN 设置为 1 并将所有 SYNC_DISx 位设置为 0? 这样、SYNC 引脚就会变得边沿敏感、而不是电平敏感、并且分频器复位条件可以在 SYNC 引脚的上升沿之后自动清除、这意味着电路的零延迟部分不会受到影响。 此外、将 SYNC_DISx 位设置为 0 意味着您正在相应 CLKoutX 通道上启用 SYNC 功能。 将 SYNC_DISx 设置为 1 意味着 SYNC 事件不会对相应通道进行相位对齐。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    就是这样。 将 SYNC_1SHOT_EN 设置为 1 并将 SYNC_DISx 设置为 0 可解决问题。 我试了几个板和芯片

    始终同步并且输入和输出时钟同相。

    感谢您的帮助、

    Ralf