This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:y0 时钟@ 50MHz

Guru**** 2931430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1581647/cdci6214-y0-clock-50mhz

部件号:CDCI6214


您好、

我们在其中一个项目中使用了 CDCI6214RGE。
我们使用 Y0 输出 LVCMOS 时钟。
我们还使用 Y2 和 Y3 来生成 LVDS 时钟。 (100MHz 和 125MHz)。
输入时钟来自连接到 XIN 和 XOUT 的 25MHz 晶体。

Y2 和 Y3 处的时钟会按预期工作。

如果我仅输出 25MHz 且 IP_BYP_MUX 设置为 0h(为 Y0 选择 REF)、则 Y0 有效。
请参见下图:
Y0 = REF_CLK.jpg

如果我将 IP_BYP_MUX 设置为 1h(为 Y0 选择 PFD)并启用倍频器 (IP_rdiv = 0h) 以在 Y0 处获得 50MHz、则 Y0 处的时钟不可用、如下所示:



有什么想法什么可能是问题? Y0 是否限制为特定频率? 倍频器如何影响 Y2 和 Y3 处的 PLL 和 LVDS 时钟(抖动等)?

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    能否提供器件的完整寄存器转储? 我们可以尝试在工作台上重现此问题。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我使用自己的配置在工作台上进行了测试、并获得了相同的结果。 再深入探究一下、由于 PFD 是内部信号、因此不能保证其占空比为 50%、因此不建议将其用作时钟输出。 这是预期行为。  

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    感谢您在工作台上进行测试、并很高兴知道您获得了相同的结果。
    我知道 PFD 时钟没有保证 50%的占空比。

    但我更担心的是、 此时钟发生了相当多的抖动。 看起来每第二个高电平脉冲都会在 2ns 左右来回跳转。



    如果我使用不带倍频器但分频器为 5 的 PFD 时钟、则不会看到这些高抖动效应


    因此、我有点担心、例如、倍频器可能会对 PLL 以及其他输出 Y2 和 Y3 的质量产生不良影响。
    也许你也可以告诉一些关于这一点。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    这取决于您关心的 RMS 抖动积分范围。 输入噪声主要影响近端相位噪声、而 PLL 相位噪声在 12kHz 至 20MHz 积分范围内占主导地位。  PLL 相位噪声与 N 分频器值相关、因此较大的输入频率将降低 PLL 相位噪声。

    我以工作台上 Y3 的相位噪声测量值为例。  

    以上是倍频器开启且 N=10 时的相位噪声。 近端相位噪声具有更多杂散、并且 25MHz 处存在大杂散、但 12kHz 至 20MHz 积分范围仅为 360fs。

    禁用倍频器且 N=20 时、近端相位噪声和 25MHz 杂散较小、但积分范围为 500fs。  

    因此、虽然倍频器会给输入信号增加噪声、但它仅影响输出时钟性能的某些方面。  

    此致、

    CRIS