This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:LMK04821 锁定问题

Guru**** 2692765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1580413/lmk04821-lmk04821-lock-issue

器件型号: LMK04821
主题: LMK04828 中讨论的其他器件

您好的团队、

我们使用 LMK04821 发现当寄存器 0x144 为 FF 时、但当 0x00 为解锁时、该器件可以锁定。 您能提供一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:  

    如果要将 SYNC_DISx 位设置为 0、则应通过将 SYNC_1SHOT_EN 位设置为 1 来解决此错误。 这样做会使 SYNC 引脚边沿敏感、而不是对电平敏感。  

    我通常会在 ZDM 中遇到此错误(这是我的部分假设,但如果输出分频器位于反馈路径中,则会出现此错误)、原因是未清除 SYNC 条件(这会使分频器保持复位状态并防止锁定)。 设置 SYNC_1SHOT_EN 将在上升沿后自动清除 SYNC 条件、并应导致锁定。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的建议、他们可以使用此方法进行锁定。  但是、同步问题仍然无法解决。 目前、它们的配置允许整数 N/R 分频比、并且输入基准时钟 (OSCin)、DCLKout8 和 sysref 时钟都有多种关系。 此外、他们发现、在读回寄存器 0x144 时、无论最终配置什么值、读回寄存器值都是 0x00。 您能提供一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    您能否提供客户的配置?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请按如下所示查找配置。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../10in_5F00_4_5F00_92g_5F00_rb410_5F00_20251029Mhz.txte2e.ti.com/.../10in_5F00_4_5F00_92g_5F00_rb410_5F00_20251029Mhz.tcse2e.ti.com/.../47DR_DE56FB8B1995EF8BC45B585B6856_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    出现的问题可能是 2460MHz 的 VCO 设置所致。 超出了该器件支持的 VCO 范围。 VCO0 支持 1930 –2075MHz、而 VCO1 支持 2020 –3080MHz。 考虑到您的输出频率限制、我很难修改这一点。  

    是否仍然可以更改输出频率、使其最小公倍数落在这些范围内?

    谢谢。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    它们使用 LMK04828、VCO0 频率为 2370 到 2630MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    感谢您的澄清。 客户如何触发同步事件? 他们是否可以尝试使用我创建的配置来执行此操作? 我只是好奇,在你与我共享的配置中是否有我不知道的设置。

    e2e.ti.com/.../lmk04828_5F00_test.tcs

    谢谢、

    Michael