Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04828
器件型号: LMK04821
主题: LMK04828 中讨论的其他器件
您好的团队、
我们使用 LMK04821 发现当寄存器 0x144 为 FF 时、但当 0x00 为解锁时、该器件可以锁定。 您能提供一些建议吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04828
器件型号: LMK04821
主题: LMK04828 中讨论的其他器件
您好的团队、
我们使用 LMK04821 发现当寄存器 0x144 为 FF 时、但当 0x00 为解锁时、该器件可以锁定。 您能提供一些建议吗? 谢谢。
尊敬的 Enhui:
如果要将 SYNC_DISx 位设置为 0、则应通过将 SYNC_1SHOT_EN 位设置为 1 来解决此错误。 这样做会使 SYNC 引脚边沿敏感、而不是对电平敏感。
我通常会在 ZDM 中遇到此错误(这是我的部分假设,但如果输出分频器位于反馈路径中,则会出现此错误)、原因是未清除 SYNC 条件(这会使分频器保持复位状态并防止锁定)。 设置 SYNC_1SHOT_EN 将在上升沿后自动清除 SYNC 条件、并应导致锁定。
谢谢、
Michael
您好、Michael:
请按如下所示查找配置。 谢谢。
e2e.ti.com/.../10in_5F00_4_5F00_92g_5F00_rb410_5F00_20251029Mhz.txte2e.ti.com/.../10in_5F00_4_5F00_92g_5F00_rb410_5F00_20251029Mhz.tcse2e.ti.com/.../47DR_DE56FB8B1995EF8BC45B585B6856_.txt
尊敬的 Enhui:
感谢您的澄清。 客户如何触发同步事件? 他们是否可以尝试使用我创建的配置来执行此操作? 我只是好奇,在你与我共享的配置中是否有我不知道的设置。
e2e.ti.com/.../lmk04828_5F00_test.tcs
谢谢、
Michael