Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414, LMK5B33414EVM
器件型号: LMK5B33414
大家好、在使用 1PPS 输入和输出配置 LMK5B33414 时会出现一些问题。
我的目标是使用抖动消除器功能来读取 1PPS 输入、并对其进行集成、以使 1PPS 输出从其自然抖动中“消除“。 如何管理?
我已经有一个使用 PLL1 和 PLL2 的配置(因此只有 PLL3 可用)、并且已经使用输出 0 至 3 和 8 至 13。 我有一个 25MHz 的输入 XO (50ppm) 和一个 48MHz 的 REF0 输入。 我想将 1PPS 插入 IN1/REF1 输入。
如果我的配置阻止了 1PPS 输出、我可以对其进行修改、则只需使用一个支持 1PPS 抖动消除器功能的配置。 基本示例也适用。
请查找所附的 TICS Pro 配置文件、该文件已提供 1PPS 输出、但它与 1PPS 输入不同步、并且不会清除抖动
此致