This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:LMK5B33414 - 1PPS 输入和放大器;输出问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414, LMK5B33414EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1584285/lmk5b33414-lmk5b33414---issue-with-1pps-input-output

器件型号: LMK5B33414

大家好、在使用 1PPS 输入和输出配置 LMK5B33414 时会出现一些问题。

我的目标是使用抖动消除器功能来读取 1PPS 输入、并对其进行集成、以使 1PPS 输出从其自然抖动中“消除“。 如何管理?

我已经有一个使用 PLL1 和 PLL2 的配置(因此只有 PLL3 可用)、并且已经使用输出 0 至 3 和 8 至 13。 我有一个 25MHz 的输入 XO (50ppm) 和一个 48MHz 的 REF0 输入。 我想将 1PPS 插入 IN1/REF1 输入。

如果我的配置阻止了 1PPS 输出、我可以对其进行修改、则只需使用一个支持 1PPS 抖动消除器功能的配置。 基本示例也适用。

请查找所附的 TICS Pro 配置文件、该文件已提供 1PPS 输出、但它与 1PPS 输入不同步、并且不会清除抖动
此致

LMK5B33141_Test_1PPS_out4_Out5.TCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:  

    需要注意的一点是、APLL 基准(XO 输入引脚)频率与 VCO 频率之间的关系必须是分数、以避免整数边界杂散并允许 DPLL 在不妨碍的情况下伺服 APLL 分子。 否则、DPLL 可能永远不会锁定或锁定可能变得不稳定。

    由于您有一个 25MHz XO 输入时钟、这是以 2500MHz 为中心的 BAW APLL 的问题。 BAW APLL 或 APLL3 具有卓越性能、建议尽可能降低抖动。 您是否能够使用另一个 XO 输入频率?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    是的、这对于我们来说可以有另一个 XO 频率。
    我目前有一个 LMK5B33414EVM 来测试 1PPS 未抖动功能、可以轻松切换到其他 XO 频率(例如 48MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:

    是的、请尝试使用 48MHz、因为 EVM 上的测试频率是我们在实验室中使用的常用频率。 此外、48MHz 还允许使用更高的相位检测器频率、从而降低 APLL 噪声。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我尝试了 48MHz XO 频率、但我无法锁定 DPLL3。 您能否在我所附的 TICS PRO 配置文件中验证设置?
    您是否还能确认当 LOPL_DPLL3、LOFL_DPLL3 和 HLDOVR3 均未设置时、这意味着我的输入 1PPS 用于 DPLL3 和 OUT0 信号生成?  
    此外、我想使用 ZDM 功能(我将输出切换为使用 OUT0/OUT1 输出 1Hz 1PPS 信号)来实现 1PPS 输出的最低抖动、这种配置是否可以实现?  


    e2e.ti.com/.../LMK5B33414_5F00_1PPS_5F00_out0_2D00_1_5F00_XO_5F00_48MHz