Other Parts Discussed in Thread: LMK04714-Q1
器件型号: LMK04714-Q1
您好:
我很好奇 LMK04714-Q1 中的电荷泵电源轨是否能够提供大于 3.3V 的电压。 我可以看到内核和数字电压轨规定为 3.3V +/- 5%运行、但我不清楚这是否也适用于其他电源。 如果可能、我希望使电荷泵输出电压高达 5V。
谢谢您、
Ashley
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04714-Q1
器件型号: LMK04714-Q1
您好:
我很好奇 LMK04714-Q1 中的电荷泵电源轨是否能够提供大于 3.3V 的电压。 我可以看到内核和数字电压轨规定为 3.3V +/- 5%运行、但我不清楚这是否也适用于其他电源。 如果可能、我希望使电荷泵输出电压高达 5V。
谢谢您、
Ashley
您好、Ashley、
我之前的措辞不准确。 我想问您的 VCXO 是否接受 5V。 电荷泵由 3.3V 电源供电、如果器件锁定、我们的电荷泵的输出应约为 VDD /2 = 1.65V。 遗憾的是、我不知道与抖动清除器相比 VCXO VDD 的工作方式、但我的理解是、如果 Vtune 输入小于 VCX/2、VCXO 的频率可能会开始滞后。
您的 VCXO 是否可以接受 3.3V 作为 VDD? 如果出现这种情况、我会对您的 VCXO 在我们系统中的工作能力更有信心。
谢谢、
Michael