This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04714-Q1:电荷泵电压范围

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1583753/lmk04714-q1-charge-pump-voltage-range

器件型号: LMK04714-Q1

您好:

我很好奇 LMK04714-Q1 中的电荷泵电源轨是否能够提供大于 3.3V 的电压。 我可以看到内核和数字电压轨规定为 3.3V +/- 5%运行、但我不清楚这是否也适用于其他电源。 如果可能、我希望使电荷泵输出电压高达 5V。

谢谢您、  

Ashley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    我明天就能回答你的问题。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢您的耐心。 电荷泵电源与 PLL1 和保持 DAC 的电源相同。 不是额定电压高于 3.3V +/- 5%。 它应由相同的 3.3V 电源供电。  

    您的电荷泵是否接受 5V 电压?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    感谢您的澄清。 是的、我要查看的器件的 VCON 范围为 0V 至 5V

    此致、  

    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    我之前的措辞不准确。 我想问您的 VCXO 是否接受 5V。 电荷泵由 3.3V 电源供电、如果器件锁定、我们的电荷泵的输出应约为 VDD /2 = 1.65V。 遗憾的是、我不知道与抖动清除器相比 VCXO VDD 的工作方式、但我的理解是、如果 Vtune 输入小于 VCX/2、VCXO 的频率可能会开始滞后。  

    您的 VCXO 是否可以接受 3.3V 作为 VDD? 如果出现这种情况、我会对您的 VCXO 在我们系统中的工作能力更有信心。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    感谢您的详细介绍。 对于 VDD、VCXO 最低接受 5V。 我们必须选择一个新的 VCXO 才能使用该 PLL。

    此致、  

    Ashley