This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571-SPI EP:在 LMX2571-SPI 上运行 FSK_SPI EP

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1585782/lmx2571-ep-fsk_spi-on-lmx2571-ep

器件型号: LMX2571-LMX2571 EP

您好团队:

之前,我已经为 LMX2571-PIN 模式完成了 FSK EP。 现在我要从引脚模式更改为 SPI 模式。

我更改了 R34 寄存器的设置和 0 位传输,我做 如下
寄存器更新根据数据发生、如下所示

image.png


我只对 R34 寄存器进行了更改、因为 R9 和 R10 中没有用于 FSK 偏差的 chnge。

FSK 没有发生。

 需要进行任何其他更改才能设置 FSK_SPI 模式  

谢谢您、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    R9 和 R10 中有哪些值? 它们是否大到足以在频谱分析仪中引起注意?

    您是否设置了 FSK_EN_F1 = 1 且 FSK_LEVEL > 0?