This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:LMKDB1102:输入端接选择

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1586496/lmkdb1102-lmkdb1102-input-termination-selection

器件型号: LMKDB1102

在 LMKDB11xx 的数据表中、可以选择为差分时钟输入启用内部 50 Ω 内部端接。 对于 LMKDB1102、有“无“控制引脚用于选择内部端接、因此我是否应该得出结论:LMKDB1102 不存在该功能? 我想使用 LVDS 输入、因此我的计划是在差分输入端使用“外部“100 Ω 电阻器。 这将提供 100 欧姆差分阻抗、只要“非“内部 50 欧姆端接“已启用“即可。 这是否正确、对于具有 LVDS 输入的 LMKDB1102、我只需在差分输入端提供“外部“100 Ω 终端?

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达拉斯、

    正确、无法为 LMKDB1102 启用内部端接。 端接 LVDS 输入的建议方法是像您所说的那样、在器件的输入端的 P 到 N 之间添加一个 100 Ω 差分终端。  

    谢谢、

    Michael